Kundenreferenz
Eine Rolle, mit der wir einen besonderen Partner erfreuen: die Umwelt.
Vor allem, wenn es um den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt geht: Jedes Kilo, das das eine große Airline in ihrer Flotte einsparen kann, bewirkt eine Ersparnis von 31.000 Litern Kerosin pro Jahr und vermeidet damit rund 78.000 Kilogramm CO2-Emmisionen. Das Unternehmen ist daher ständig auf der Suche nach neuen Einsparpotenzialen – sowie Partnern, die es verstehen, diese zu realisieren.
Die SPIRIANT GmbH produziert solche Lösungen und stellte ihre Wagen auf den Prüfstand. Das Ziel: leichterer Modelle, die mit ihrem reduzierten Gewicht dazu beitragen, den Kerosinverbrauch und CO2-Ausstoß von Flugzeugen zu senken. Dabei wandte sich das Unternehmen auch an TENTE und wollte wissen, ob wir die neuen Servicewagen mit passenden Rollen ausstatten könnten. Unsere Antwort: gerne.
Für den Einsatz in Flugzeugflotten haben wir sie in enger Zusammenarbeit mit SPIRIANT GmbH und einer führenden deutschen Airline noch besser gemacht: Rad, Gabel und Kugellager wurden durch ultraleichten Kunststoff modifiziert, während bei der Befestigung Aluminium zum Einsatz kam. Das Ergebnis: Die 0,35 Kilogramm leichte TENTE Aviana light. Ein minimales Gewicht stellte aber nur eines unserer Fokuspunkte dar. Für unsere Ingenieure war es unabdingbar, einen ganzheitlichen Blick auf die Herausforderung einzunehmen.
Schließlich galt es auch, die höchsten Ansprüche in den Bereichen Hygiene, Stabilität, Sicherheit und Design zu erfüllen. So ist der Kunststoff, aus dem die Rollengabel besteht, besonders stabil und garantiert dennoch hohe Flexibilität. Die Gabelkonturen wurden so gestaltet, dass ein müheloses Manövrieren in der Serviceküche und den engen Gängen des Flugzeugs gewährleistet wird.
Das Feststellsystem der Rolle legten unsere Ingenieure ebenfalls auf den Flugbetrieb aus, sodass die Wagen selbst bei Turbulenzen oder im Steig- und Sinkflug durch einen festen Stand überzeugen. Darüber hinaus war es für uns selbstverständlich, auch in puncto Corporate Design keine Wünsche offen zu lassen und die TENTE Aviana light in der typischen Hausfarbe einer der führenden deutschen Fluggesellschaft auszuhändigen.
Joachim Fröschle, Manager Engineering der SPIRIANT GmbH, Member of LSG Group
Die TENTE Aviana light sorgt für hohe Stabilität, ermöglicht ein müheloses Manövrieren und beeindruckt durch minimales Gewicht. Pro Rollenset und Servicewagen profitiert die deutsche Airline von einer Ersparnis von 1,3 kg. Doch das Besondere ist, dass eine kleine Mobilitätslösung das Gesamtergebnis des Nachhaltigkeitsbericht eines der größten Luftfahrtkonzerne der Welt positiv beeinflusst:
Die deutsche Fluggesellschaft vertraut mittlerweile auf 30.000 der neuen ultraleichten Servicewagen, die mit der TENTE Aviana light ausgestattet sind. Ihr Einsatz spart dem Unternehmen elf Millionen Liter Kerosin pro Jahr ein – und entlastet damit die Umwelt mit über 28 Millionen Kilogramm weniger CO2.
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com