Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Wehlers

Экологичные колесики для мебели, изготовленной из экологически чистых материалов
wehlers_banner
Wehlers ApS, производитель мебели из Дании, предлагает своим клиентам по всему миру экологически чистые продукты и полагается на мебельные ролики TENTE.
Покупая, возвращая, перепродавая и сдавая в аренду товары, компания продлевает срок службы мебели и тем самым избегает отходов, стремясь использовать меньше ресурсов и способствовать развитию экономики замкнутого цикла. Компания TENTE также принимает на себя задачу производства роликов экологически безопасным способом. Одним из наших вкладов в устойчивое развитие является мебельный колёсик Anika evo.

Отправная точка

Компания Wehlers ApS использует отходы и переработанные материалы для создания стульев с отмеченным наградами дизайном и экологическими характеристиками. Производитель мебели перерабатывает рыболовные сети, компьютерные отходы и пластиковые отходы фармацевтической промышленности и превращает все это в стулья. Зеленый пластик используется для рыболовных сетей, черный для компьютерных отходов и синий для фармацевтических отходов. «При изготовлении наших стульев мы используем переработанные материалы и привносим что-то новое в экономический цикл», — говорит Хенрик Холм Велер. «Мы забираем эту мебель обратно, когда она больше не нужна, и предлагаем ее другим клиентам. Таким образом мы избегаем новых отходов». Когда компания TENTE обратилась к Wehlers ApS и представила кастор Anika evo, изготовленный из биоматериала, Хенрик Холм Велер сразу понял, что оно идеально подойдет для его продукции. Производитель мебели недавно выпустил свое кресло R.U.M. Wheel Fisherman с колесиком Anika evo от TENTE. Это кресло уже успешно используется пивоварней Carlsberg Group, футбольным клубом «Ливерпуль» и детским городком производителя игрушек LEGO. Версия с колесиками особенно подходит для классных комнат и помещений для мероприятий, где необходимо быстро переставить мебель.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Отслеживаемая устойчивость

Концепция устойчивого развития определяется по-разному. Для точек доступа Wehlers это означает уважительное отношение к экосистеме, предоставление возможности ремонтировать и повторно использовать продукты и признавать их историю. Вот почему стулья Wehler ApS маркированы чипом. Клиенты могут использовать приложение для отслеживания информации о том, кто уже пользовался креслом. Кроме того, использование возобновляемых материалов является еще одним важным фактором. Наша задача состояла в том, чтобы изготовить для наших клиентов экологически чистый ролик, который будет одновременно долговечным и привлекательным дизайном.

Наше интеллектуальное мобильное решение

Как и известное колесико для офисных стульев Anika, мебельное колесико Anika evo отличается исключительной устойчивостью, четким дизайном и разнообразием цветов. Многочисленные производители мебели успешно используют это отмеченное наградами колесико. Он доступен в различных размерах и с различными вариантами посадки. Компания TENTE поставила перед собой задачу создать совместимый ролик из экологически чистого материала. Это создавало особую проблему, поскольку речь шла о несущих частях, стабильность и, следовательно, безопасность для пользователей которых должны быть полностью гарантированы. На этапе разработки продукции сотрудники TENTE обменивались идеями со своими клиентами из мебельной промышленности. Поскольку компания TENTE стремилась сохранить ресурсы и не использовать материалы, относящиеся к пищевым продуктам, они решили использовать касторовое масло, которое можно использовать в фармацевтических целях, но не является съедобным, как кукуруза или сахарный тростник. Тем временем компания TENTE протестировала процесс переработки гранулята клещевины, который извлекается из семян клещевины. Для этого потребовалась разработка и адаптация инструментов и рабочих процессов. В результате компания TENTE выпустила на рынок мебельный ролик Anika evo evo, который не только на 80-98% состоит из биоматериала, но и сопоставим с роликом Anika для мебели, изготовленным из стандартных синтетических материалов. Это относится к различным версиям ролика Anika, а также к их размеру, посадке и возможности персонализации с помощью печати. Материал, используемый компанией TENTE для изготовления колесика Anika evo evo evo, снижает выбросы CO2 на 28% по сравнению с обычным мебельным колесиком Anika. Это соответствует стандартам ISO 14040.
Хенрик Холм Велер, управляющий директор Wehlers ApS

Хенрик Холм Велер, управляющий директор Wehlers ApS

«При разработке нового продукта мы всегда думаем о том, что с ним произойдет, когда он больше не будет нужен соответствующему клиенту. Когда дело доходит до защиты окружающей среды, мы полностью согласны с нашим поставщиком TENTE».

Хенрик Холм Велер, управляющий директор Wehlers ApS

Испытание на дополнительных материалах и производственных технологиях

Возможность заменить колесик Anika для мебели на колесик Anika evo делает использование этого экологически чистого ролика особенно удобным для клиентов. Однако компания TENTE уже тестирует альтернативные материалы и переработанные компоненты не только для мебельных колесиков, но и для роликов, используемых в других областях.