- Главная
- Ролики и колёса
- Моторные системы
-
E-Drive optima
E-Drive optima
Добавьте механизированную помощь с TENTE E-Drive optima: плавный старт, точное управление и надежное торможение для тяжелых грузов. Легко интегрируется и модернизируется для новых или существующих применений.
Активные фильтры:
Продукты не найдены.
Frequently Asked Questions
E-Drive Optima — это моторная система помощи, которая может быть установлена под ручную внутреннюю тележку в качестве дополнительного приводного блока, при этом тележка продолжает использовать четыре колесные опоры. При активации механизированное колесо опускается на пол, обеспечивая механизированное движение и контролируемое замедление. Функции привода и управления объединены в компактном модуле, что упрощает интеграцию в подходящие конструкции тележек.
Когда механизированное колесо опущено, E-Drive Optima действует как дополнительная приводная контактная точка под тележкой и помогает улучшить курсовую устойчивость, особенно на применениях с четырьмя колесными опорами. При наличии четырех поворотных колесных опор размещение устройства вблизи центра рамы обеспечивает стабильное движение по прямой при сохранении маневренности. Когда механизированное колесо поднято, тележку снова можно перемещать свободно, в том числе поперек в ограниченных пространствах.
В одной установке E-Drive Optima может перемещать грузы весом до 800 кг. Система обеспечивает моторную поддержку, в то время как тележка продолжает двигаться на четырех колесных опорах, помогая снизить усилия, необходимые для запуска и перемещения тяжелых грузов. Показатель 800 кг является справочным значением и может варьироваться в зависимости от состояния пола и условий окружающей среды, поэтому номинальные характеристики колесных опор, конструкция тележки и реальные условия эксплуатации должны рассматриваться в совокупности.
В двойной конфигурации E-Drive Optima может перемещать грузы массой до 1 600 кг. Двойная конфигурация использует два приводных блока, при этом каждый блок подключен к собственной батарее, а два двигателя связаны для согласованной работы. Данное значение является ориентировочным и может изменяться в зависимости от таких факторов, как покрытие пола и условия окружающей среды, поэтому следует также оценивать конструкцию тележки, номинальные нагрузки колесных опор и фактические условия эксплуатации.
E-Drive Optima может быть выбран, когда тележке требуется моторизированная поддержка для более тяжелой или более требовательной внутренней транспортировки, особенно там, где контролируемое замедление обеспечивает дополнительную безопасность. Его функции привода и управления объединены в компактном модуле, что помогает упростить интеграцию. При выборе также следует учитывать общую нагрузку, доступное монтажное пространство, свойства поверхности пола, требуемую скорость и использование на наклонных поверхностях.
Кнопка вспомогательной остановки на E-Drive Optima — это красная кнопка на рукоятке управления. При нажатии приводной блок тормозит и замедляет тележку до полной остановки, после чего приводное колесо поднимается от пола. Это обеспечивает четкий способ завершения механизированного движения. Это не стояночный тормоз, поэтому если тележка должна оставаться неподвижной в течение длительного периода, следует использовать тормоза колесных опор или другое подходящее фиксирующее устройство.
Функция замедления на E-Drive Optima активируется, когда колесико возвращается в нейтральное положение. Тормоз двигателя помогает оператору, снижая скорость примерно до 0,3 км/ч перед остановкой тележки. Эта функция также может помочь при движении под уклон. Не следует поворачивать колесико в противоположном направлении для замедления тележки, так как это может привести к преждевременному износу механизированного колеса.
Скорость E-Drive optima управляется с помощью колесика на ручке: чем сильнее оно нажато в выбранном направлении, тем выше скорость движения. Максимальные скорости движения вперед и назад могут быть настроены независимо друг от друга в диапазоне от 1 до 6 км/ч. Настройки по умолчанию составляют 4 км/ч вперед и 3 км/ч назад, что позволяет адаптировать систему к тележке и требуемой точности маневрирования.
E-Drive Optima разработан для ручных транспортных средств для использования внутри помещений, где электропривод может облегчить движение и маневрирование. Подходящими примерами являются траспортировочные тележки, системы доставки пищи и оборудование на пятилучевой опоре. Транспортное средство должно обеспечивать достаточное пространство для установки, подходящие точки крепления и четыре колесные опоры, правильно подобранные для общей нагрузки и условий эксплуатации в предполагаемой внутренней среде.
E-Drive Optima использует литий-ионный аккумулятор 24 В, 11,6 Ач со встроенным предохранителем 20 А. Следует использовать аккумуляторы TENTE или аккумуляторы с идентичными характеристиками; подключение к другим источникам питания требует предварительного согласования. Для зарядки аккумулятор необходимо извлечь из держателя и использовать указанное зарядное устройство; использование аккумулятора во время зарядки запрещено. Предупреждение о низком заряде на ручке указывает на необходимость подзарядки или замены аккумулятора.
Для тележки с неповоротными колесными опорами E-Drive optima следует располагать так, чтобы механизированное колесо находилось между неповоротными колесными опорами. Такая компоновка обеспечивает поддержку основного направления движения тележки и способствует работе механизированного узла с существующей схемой расположения колесных опор. Фиттинг с площадкой должен быть выровнен в соответствии с предполагаемым направлением движения и рассчитан на восприятие как усилий привода, так и вертикального усилия узла.
При использовании четырех поворотных колесных опор, E-Drive Optima рекомендуется устанавливать ближе к центру рамы тележки, между передней и задней осями. Размещение механизированного колеса близко к центру помогает дополнительной приводной точке контакта обеспечивать стабильное движение, сохраняя при этом маневренность четырех поворотных колесных опор. Площадка крепления также должна быть достаточно прочной для передачи усилий привода и вертикальных усилий, возникающих во время работы.
E-Drive Optima может поддерживать движение по пандусам с уклоном до 5%. При движении вниз возврат рычажка управления в нейтральное положение активирует торможение двигателем для содействия замедлению. При остановке перед концом спуска необходимо активировать и отпустить рычажок управления перед повторным запуском для поддержания торможения двигателем. Система не предназначена для удержания тележки в неподвижном состоянии на склоне, поэтому требуются соответствующие тормоза колесных опор или другое стояночное устройство.