Когда в супермаркете есть рулонные клетки, вскоре может стать очень шумно, но при использовании подходящих колесиков нет.
В конце концов, сильный шум не только вызывает неприятные ощущения, но и при превышении определенного уровня влияет на здоровье. Поэтому компания GEBHARDT, специализирующаяся на логистике, полагается на наши колеса Syntech. Эти колеса в сочетании с высокой грузоподъемностью значительно тише обычных колес — точнее, на десять децибел тише.
Отправная точка
Разработка и производство эффективных логистических решений для торговли и промышленности — отличительная черта GEBHARDT Logistic Solutions GmbH. Компания успешно управляется семейным бизнесом уже в шестом поколении и имеет более чем 185-летнюю историю с богатыми традициями. Компания GEBHARDT насчитывает около 500 сотрудников по всему миру на пяти производственных площадках и зарекомендовала себя как лидер на рынке складских и транспортных решений.
Наше интеллектуальное мобильное решение
После всестороннего анализа мы объединили проверенные ролики из листовой стали с современными колесами Syntech для GEBHARDT.
Благодаря этим роликам с сепаратором уровень шума в загруженном рулонном контейнере можно снизить на впечатляющие десять децибел, что, по всей видимости, снижает громкость вдвое.
Грузоподъемность, идентичная грузоподъемности обычных колес, остается абсолютно неизменной. Хитрость в том, что наш Syntech — это гибридное колесо. Корпус и основание колеса изготовлены из полиамида, а сердечник - из эластичной прочной резины.
Это позволяет нам сочетать преимущества твердого протектора с прочностью мягкого колеса. Комбинация двух пластиков обеспечивает оптимальные демпфирующие свойства и, таким образом, значительно снижает уровень шума.
Это также заинтересовало клиентов эксперта по логистике. Например, оптовая компания Transgourmet упоминает в своей брошюре об устойчивом развитии доставку товаров с низким уровнем шума и подчеркивает ее как особое качество. Однако наше сотрудничество с GEBHARDT было сосредоточено не только на шумах при работе.
Благодаря нашему целостному подходу к логистическим проблемам и колесам Syntech мы также получили высокие оценки с точки зрения стабильности. В конце концов, специалист по логистическим решениям тестирует свою продукцию и моделирует реальные условия с помощью обширных испытаний. Например, тяжелонагруженные рулонные поддоны проходят испытания на преодоление порогов и препятствий, например, при столкновении с ними вилочных погрузчиков. Колесики с роликовым каркасом также должны выдерживать холод и жару, грязь и дождевую воду, а также не проявлять слабости даже на снегу. Наши колеса Syntech прошли все эти испытания.
Более длительный срок службы и снижение затрат
Срок службы колес Syntech более чем в два раза превышает срок службы роликов с твердым наполнителем, которые используются в среднем всего два года. Напротив, колесо Syntech часто используется до пяти лет. Это позволяет снизить затраты как на закупку, так и на техническое обслуживание и является еще одной важной причиной, по которой GEBHARDT делает ставку на долгосрочное сотрудничество с TENTE.
Более длительный срок службы и снижение затрат
Optimised processes, ergonomic operations
By providing automatically adjustable working stations and by installing the E-Drive from TENTE with its motorised trolley castors, the employees benefit from ergonomic operation. Now the employees of the engine company can easily push and stop their trolleys without having to bend down to load the trolleys.
In this way, an ergonomic work process has been developed that preserves the health and performance of the employees.