La combinación ganadora para el fabricante sueco de muebles Skandiform es el diseño, la funcionalidad y la máxima calidad.
Por lo tanto, no es de extrañar que la empresa confíe en las sofisticadas soluciones de movilidad desarrolladas por TENTE, soluciones como la rueda Anika, que personalizamos para Skandiform y con la que logramos reducir en un tercio los tiempos de montaje en la empresa. Estas ruedas para sillas están diseñadas para un montaje eficiente sin comprometer la calidad.
El punto de partida
Skandiform pertenece al Grupo Kinnarps y es uno de los principales proveedores de mobiliario para oficinas y espacios públicos. Entre sus clientes se encuentran Volvo, Scania y NCC, por nombrar solo algunos. La empresa ha ganado varios premios de diseño prestigiosos desde su fundación en 1962. Skandiform trabaja repetidamente con diseñadores de alto nivel en el desarrollo de productos y ha producido numerosos muebles que ahora se consideran verdaderos clásicos, como el sofá «Nonstop» de Ruud Ekstrand y el sillón «Mama» de Jonas Lindvall.
Los requisitos más exigentes en cuanto a diseño y eficiencia
Los nombres de la lista de clientes de Skandiform indican a simple vista que la empresa no hace concesiones en lo que respecta a la calidad. Por eso, las ruedas para muebles de TENTE también han sido un elemento permanente en las características de diseño preferidas por el fabricante de muebles sueco. El diseño del nuevo castor Anika también impresionó a Skandiform. Está disponible en una amplia gama de colores y tamaños. Sin embargo, cuando se probó por primera vez en las sillas «Timeout» y «Fendo», los directores del proyecto identificaron que había margen de mejora en el diseño y se dieron cuenta de que la distancia entre la rueda y las patas de la silla parecía demasiado grande. También estaban demasiado distraídos por la tuerca utilizada para apretar el vástago de fijación. Además, Skandiform quería reducir aún más el tiempo necesario para ensamblar el ricino. Por lo tanto, se pusieron en contacto con nuestros expertos para discutir sus deseos. Respondieron rápidamente y sugirieron la gama Anika de ruedas para sillas que favorecen tanto la armonía visual como la ergonomía práctica.
Nuestra solución de movilidad inteligente
El primer paso que dieron los empleados de nuestra filial sueca fue ponerse en contacto con el personal de Francia, donde se fabrica el castor Anika. Un análisis detallado indicó que solo había una forma de avanzar, ya que quedó claro que el vástago de fijación tendría que adaptarse especialmente para cumplir con las especificaciones de Skandiform. Tras confiar en la flexibilidad y la capacidad de resolución de problemas de TENTE durante muchos años, el respetado fabricante de muebles estaba dispuesto a dar el visto bueno al trabajo de desarrollo en este caso.
Nuestros ingenieros abordaron el desafío de la manera habitual, teniendo en cuenta todos los aspectos de diseño relevantes. Crearon un vástago que tiene una ranura en la cabeza para apretarlo y un cierre de rosca, que era significativamente más corto que su predecesor. Estos cambios allanaron el camino para mejorar la distancia entre la rueda giratoria y la pata de la silla y, por lo tanto, mejoraron el aspecto general, tal como había previsto el cliente. No solo se ha reducido notablemente el vástago, sino que también se han reducido los tiempos de montaje en la empresa sueca. En la práctica, esta optimización de las ruedas para sillas de oficina agiliza el montaje y mejora la consistencia.
El personal de montaje empleado por el fabricante de muebles solía tener que engrasar la rosca del vástago manualmente, pero ahora TENTE se encarga por completo de este paso y lo lleva a cabo con antelación. Como resultado, la rueda de la silla también se fija de forma más segura. Esto se debe a que la rosca ya no tiene que engrasarse manualmente en Skandiform, lo que evita posibles errores de montaje y evita posibles riesgos.
Anki Holgersson, gerente de compras de Skandiform
«La solución de movilidad ideada por TENTE nos permitió reducir nuestros tiempos de montaje en cuatro minutos por silla. Esto mejora nuestra productividad y nos permite beneficiarnos de varios ahorros de costos».
Anki Holgersson, gerente de compras de Skandiform
Productividad, seguridad y diversidad
La eliminación de este paso permite a Skandiform acortar su tiempo de montaje en unos impresionantes cuatro minutos por silla. Por lo tanto, la empresa se beneficia del aumento de la productividad y de un importante ahorro de costes. Los muebles pueden ensamblarse de manera más eficiente y entregarse a los clientes más rápido. Esta es una ventaja especial cuando hay que gestionar grandes volúmenes de pedidos en el menor tiempo posible.