Produttività Ruote
Aumentate la produttività e aiutate i dipendenti allo stesso tempo! Come funziona? Con la mobilità elettrica
Avete mai spinto un carrello già in movimento? Non è un compito difficile. Una volta che il carrello è in movimento, spingerlo non è un problema. Ma che dire dell'arresto del carrello o del suo spostamento da fermo? Questo è un compito difficile perché richiede l'uso di tutto il corpo, e non è un lavoro leggero se lo si deve fare per 8 ore al giorno. Immaginate poi di dover cercare con il piede la leva del freno per azionarla. Questo può richiedere molto tempo e, a lungo andare, queste due situazioni portano a dolori alle spalle, alle braccia e alle articolazioni. Tuttavia, il lavoro deve essere svolto, ma come si può alleggerire il lavoro dei dipendenti senza compromettere la produttività? Con la mobilità elettrica, grazie alla possibilità di movimentare e fermare il dispositivo con facilità.