Perché proprio voi avete bisogno di ruote con sistema di freno elettrico?
A causa dei cambiamenti demografici, le strutture sanitarie si trovano ad affrontare sempre nuove sfide. L'aspettativa di vita aumenta, così come il numero di visite mediche. La carenza di personale specializzato può portare rapidamente a momenti di stress per gli operatori. È facile perdere di vista le "piccole cose", come ad esempio se la ruota è frenata o meno.
La ruota con sistema di freno elettrico Linea e-lock aiuta il personale ad avere una migliore visione d'insieme e a determinare con una rapida occhiata al monitor se la ruota è frenata o meno.
Quali caratteristiche offrono le ruote con sistema di freno elettrico di TENTE?
Le ruote con sistema di freno elettrico di TENTE sono caratterizzate da sicurezza, semplicità di funzionamento, migliore ergonomia e vantaggi economici.
L'aspetto della sicurezza delle ruote con sistema di freno elettrico è caratterizzato principalmente da posizioni di bloccaggio ben visibili. Queste possono essere regolate individualmente. Ad esempio, lo stato della ruota può essere visualizzato come segnale luminoso, in modo che gli assistenti possano vedere immediatamente se le ruote sono frenate in posizione.
Il controllo digitale della ruota con sistema di freno elettrico rende il bloccaggio semplice e intuitivo. È sufficiente premere un pulsante per azionare o rilasciare il freno della ruota.
Il miglioramento dell'ergonomia è dato dal fatto che il personale non deve raggiungere le leve con i piedi o addirittura chinarsi per frenare le ruote. Il bloccaggio delle ruote con un sistema di freno elettrico avviene senza il rischio di lesioni e senza alcuno sforzo. Poiché il sistema di bloccaggio è dotato di cavi elettrici, non sono necessarie leve ingombranti e pesanti sull'attrezzatura. Questo rende l'applicazione estremamente leggera e consente di spingere il letto del paziente o l'apparecchiatura con facilità. Inoltre, Linea e-lock può essere integrata in letti o dispositivi senza alcuna limitazione. La ruota può essere adattata e regolata secondo i desideri dei progettisti.
I vantaggi economici delle ruote con sistema di freno elettrico si ottengono soprattutto grazie al miglioramento dell'ergonomia, come già detto in precedenza. In fin dei conti, se l'ergonomia dei dispositivi viene migliorata, probabilmente si ridurranno i tempi di inattività per malattia del personale. In tempi di cambiamenti demografici e di carenza di personale infermieristico, l'assenza di operatori sanitari potrebbe essere un disastro. Migliorando l'ergonomia, si può risparmiare notevolmente sui costi superflui.
Siamo assolutamente convinti della nostra ruota con sistema di freno elettrico Linea e-lock. Se desiderate ricevere maggiori informazioni su questo dispositivo e su come aumentare la produttività, contattate i nostri esperti tramite il modulo di contatto qui sopra. Saremo lieti di consigliarvi!