Case study

Vores hjuls holdbarhed ved 100 tons belastning: år.

Læs mere

En vægt på 100 tons er ganske enkelt for meget for almindelige hjul til tung last:

Hjulbelægningen bliver ødelagt efter kort tid. Netop derfor er vores løsninger alt andet end almindelig. Til vores kunde Georg Kramp har vi udviklet et specialfremstillet produkt med en særlig konstruktion, som er usædvanlig holdbar, også efter mange års anvendelse.

Udgangssituationen

Georg Kramp GmbH & Co. KG har med mærket GKS-Perfekt specialiseret sig i fremstilling af løftevogne, maskinskøjter og fjernstyrede blokvogne. Disse er konstrueret til laster på op til 100 tons – dvs. eksempelvis til maskiner, togdele eller bankbokse. Løftevognene bruges til i første omgang at løfte den tunge last et stykke op. Derefter anvendes maskinskøjter, som transporterer lasten hen til bestemmelsesstedet. Firmaet Kramp sælger sine produkter i hele verden. Virksomhedens største udenlandske afdeling ligger i Ohio i USA, blot 90 mil fra vores amerikanske afdeling.

Beskadigede hjul og produktionsstop

Under transporten skete der ofte alvorlige skader på transporthjulene. Efter blot få måneder løsnede hjulbelægningerne sig fra hjulkernen, og hjulene skulle skiftes ud. Årsagen var dog ikke alene lastens enorme vægt. Også de mange forskellige forhold på anvendelsesstederne stillede gang på gang hjulene på prøve – eksempelvis i lager-, lakerings- og montagehaller. Hvis et hjul pludselig svigtede, fik det ganske alvorlige konsekvenser: Produktionsprocessen standsede, og der var øget risiko for arbejdsulykker. Derfor ledte firmaet  Kramp efter en løsning til deres maskinskøjter, som ville kunne klare de store belastninger og heller ikke ville have problemer ved vanskelige underlag – hos os fandt de det, de søgte. 

Vores intelligente mobilitetsløsning

På grund af de helt særlige krav så vi ingen anden udvej end at udvikle et helt nyt hjul til maskinskøjterne fra GKS . Alle komponenter blev gennemgået. Hjulkernen, lejerne og først og fremmest hjulbelægningens materiale. Her investerede vi meget tid i samarbejdet omkring udviklingen. I et tæt samarbejde med firmaet Kramp kontrollerede vi det specialfremstillede produkt og perfektionerede det under virkelige betingelser i praksis.

Resultatet var en løsning, som kunne opfylde alle krav og imponerede med en fantastisk holdbarhed selv under meget vanskelige forhold. Hvert enkelt hjul er udstyret med fire kuglelejer og består af en tandet aluminiumkerne indstøbt i polyamid. Det afgørende er her fortandingen mellem kerne og hjulbelægning. Den skaber en større forbindelsesflade og sikrer samtidig, at de to komponenter griber ind i hinanden. Resultatet er maksimal vedhæftning og en ekstra fast forbindelse. Det fiberforstærkede polyamid, som hjulbelægningen er fremstillet af, spiller en afgørende rolle for den lange holdbarhed.

Dette er kendetegnet ved en øget styrke, spændingsbestandighed og fremragende slagsejhed. Materialet har desuden gode glideegenskaber, som gør hjulbelægningen slidstærk og giver ekstra beskyttelse ved ujævne underlag. For at opnå en præcis koncentricitet og sikre den størst mulige kontaktflade, afdrejes hjulenes køreflade plant. Alt efter underlagets beskaffenhed leverer vi hjulene med sorte eller hvide køreflader. Til elektrostatisk beskyttede arbejdsområder stiller vi også ledende modeller til rådighed.

De specialfremstillede produkter fra TENTE er ekstremt holdbare, selv efter mange år.

Doris Kramp, direktør og medejer af Georg Kramp GmbH & Co.KG

Ekstra lang holdbarhed og en stærk placering på markedet

Også ved meget stor belastning og vanskelige underlag udviser de nye transporthjul fremragende stabilitet og holdbarhed. Den gennemtænkte konstruktion og det formstabile materiale betyder, at hjulbelægningerne selv efter flere år ikke løsner sig fra aluminiumkernen. Det overbeviser også Kramps kunder: Siden skiftet til vores løsning har der ikke været reklamationer.

Produktionsstop og ekstra omkostninger som følge af driftsforstyrrelser hos slutbrugeren hører fortiden til. Georg Kramp har på afgørende vis kunnet styrke sin position på markedet. Virksomheden vil desuden udnytte vores fordele som global player og fremover også samarbejde med os på internationalt plan, eksempelvis i USA.

Relaterede Cases & Kompetencer

Små hjul kan i reglen kun klare små belastninger – men ingen regler uden undtagelser.

Anvendelsesoptimeret byggehøjde

Hjul, der kan klare 63.000 kilo? Det er ikke noget problem.

Kontakt

Er du interesseret i individuelle løsninger?

Tal med os - vi er glade for at rådgive dig

* Obligatorisk felt

Løsninger for dine individuelle krav. Tøv ikke med at kontakte os personligt.

TENTE A/S

Birkemosevej 32

8361 Hasselager

Danmark

Phone: +45 70 10 82 10

Fax: +45 70 10 81 10

Email: info.dk@tente.com