Customer reference

带有关键特殊设备的作业台:更高的安全性

阅读更多

任何曾经站在椅子上更换过灯泡的人都知道基脚安全的重要性。 工业作业台也是如此。 作业台既要易于移动,但又必须确保有人在上面作业时稳如泰山。我们轮刹系列Alpha safety脚轮恰恰能够做到这一点。我们的比利时客户SNCB的作业台就是使用这类脚轮——以确保最高级别的工作安全。

 

起始点

SNCB是一家比利时铁路公司,旗下经营着各种维修机库。在阿尔隆工厂,有约125名铁路员工从事着铁路车厢的清洁和维修工作,因而需要使用到沿着维护线移动的大型移动式导轨作业台。 这类作业台可以极为便捷地进入各个车辆区域,并且必须保证绝对的稳定。

 

身体劳损与身体健康

SNCB的首要事项之一是不断提高维修机库的安全性。 人体工学优化和员工工作条件改善同等重要。 例如,该公司希望预防由弯腰等引起的肌肉骨骼疾病。

 

所以维修作业台必须尽可能地照顾到这一点。它们应该易于操作,并确保员工能方便舒适地接触到窗户、外墙以及所有其他车辆表面。 只要有人站在上面,就必须确保作业台不会移动——即使员工正在使用高压清洁设备或其他重物。

因此,SNCB需要一个能够完全满足这些要求的解决方案——于是他们找到了 Alpha safety脚轮。

 

我们的智能移动解决方案

Alpha safety脚轮配有集成轮刹系统,能够确保工作时的最高安全性。 与机场的行李推车一样,只有在用户保持轮刹操作手柄为按下状态时,脚轮才能移动。 如果手柄松开,脚轮会自动锁住,作业台会立即停下不动,稳如泰山。 通过这种方式,Alpha safety脚轮便能保证基脚的安全。

 

而由于脚轮卓越的运行性能,大型维修作业台又能够轻松被再次启动,沿直线移向各个工作区域。

 

一旦操作员为了进入维修作业台而松开手柄,作业台便不会移动分毫。 我们还考虑到了人体工学因素:释放轮锁的手柄与肩同高,因而易于触及且操作舒适。

 

我们的工程师也特别考虑到了周围环境。

 

他们确保脚轮不会被无意间释放——例如,如果操作人员在台上使用重物时撞到作业台或意外碰到操作手柄的情况。操作元件和轮刹通过鲍登线连接,并加装了钢管预防损坏。操作手柄所需的力度设置得非常精确,所以轮锁不可能意外释放。

 

腾德Alpha safety脚轮是针对内部健康与安全的解决方案。

Yves Hénoumont,SNCB技术服务部

最高工作安全性和人体工学

客户的大型维修作业台既可以轻松移动,但只要员工松开轮锁手柄站上平台,作业台又能立即停下不动。即使员工使用重型设备作业,维修作业台也能做到稳如泰山,安全可靠。

 

同时也防止了轮锁被意外释放等第三方引发的危险。此外,Alpha safety脚轮减轻了身体劳损,因为轮锁装置的操作手柄位置符合人体工学设计,从而改善了SNCB维修机库的员工健康状况。Alpha safety脚轮使SNCB维修机库的健康和安全指标得到显著提高。

 

相关案例和能力

给市场的启示

零金属带来百分百安全性

Fallstudie

Eine Rolle, die eigentlich unmöglich ist - Eigentlich

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

TENTE Casters (Suzhou) Co., Ltd.

#9 Jinling Industrial Estate No. 88

Jiangsu 215122

中国

Phone: +86 512 62716390

Fax: +86 512 62716392

Email: sales@tente.com

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration