案例研究

一种(在理论上)不可能的脚轮

阅读更多

想象一下,您正在看着一个脚轮:

它具有一定的尺寸和高度。然而,其高度取决于智能的整体设计。特别是在医院里,这一点尤为重要,因为出于安全考虑,脚轮接头的高度不应超过脚轮直径。实际上,保持理想的轮子尺寸并同时降低高度是不可能的——至少在理论上是这样。但事实上,我们已经做到了这一点,并在此过程中为我们的客户Stiegelmeyer提供了腾德Linea脚轮。

起始点

Stiegelmeyer集团是医院病床的专业制造商,另外也生产医院家具。在医院中,通过降低床垫高度来增强对患者的安全保障至关重要。患者坠落会产生严重的后果,尤其对于高龄人群而言。 为了减少受伤的风险,医院需要病床的床垫高度能够大幅度降低。

总体高度是关键。

目前,医院中半数患者都是65岁以上的高龄人群。鉴于人口结构变化,预计这一比例还将继续增加。这使预防坠落成为关键因素之一。Stiegelmeyer开发的Puro医院病床能允许护理人员将床垫高度调到特别低的位置,而床上的脚轮对此将起到决定性的作用。

我们的智能移动解决方案

我们与Stiegelmeyer已经合作超过60年,是非常可靠的合作伙伴。更重要的是,我们还能够为Puro病床提供理想的解决方案:Linea医院病床脚轮。这类脚轮的突出特点是接头仅仅只比轮子尺寸略高。脚轮直径为125毫米,其总高仅为130毫米。

安全性只是开发Linea脚轮的决定性因素之一。对我们的工程师而言,同样重要的是必须考虑医院整体环境并关注所有影响因素,包括设计、卫生、噪音和运行特性等。基于这些因素,我们的脚轮使用了两个精密滚珠轴承,以确保脚轮非常易于旋转。而中心锁定系统也是免于维护的。

就外观而言,该脚轮的配色可以与相邻部件和床架相匹配。轮中央的外壳可为定制脚轮提供更多选项。此外,光滑的表面可以防止灰尘吸附且易于清洁。而且由于医院主要是休息和放松的地方,所以脚轮锁定和释放机制比传统产品更静音。

我们两家家族企业已经紧密合作了近50年。 这已经说明了一切。

Georgios Kampisiulis Kemmler,Stiegelmeyer集团董事总经理,以及Anja Kemmler,Stiegelmeyer集团股东

安全性提高

Linea脚轮可以显著改善医院患者的安全。 由于其总体高度极低,护理人员可以将床垫高度调到仅距离地面28厘米。 正因为如此,Linea双轮脚轮为显著减少医院受伤风险做出了重大贡献。

该智能解决方案还能够确保全线的卓越运行性能。该脚轮提供了与总高度更高的模型相同的载重量,并且能够轻松应对门槛和其他不平坦区域。它还符合最高的卫生标准,有着极易操作的突出特性——并以总高较低的特点备受称赞。

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration