MRI:脚轮选择的重要因素

阅读更多


磁共振成像(MRI)是用于医学诊断的成像方法。它产生强磁场和交变磁场。这对扫描仪及其所有组件以及房间中的其他物体提出了特殊要求。例如,脚轮如果要与MRI扫描仪一起使用,也必须具有某些特性。

脚轮最重要的前提是它们是防磁的。使用磁性脚轮会扰乱磁场,导致程序不能成功执行。在MRI扫描仪中会产生高达3.0T(特斯拉)的磁通量密度,这意味着脚轮必须适合这种强度的磁场。

其他重要因素是灵活性和稳定性。 脚轮的运行动作必须轻微,以便可以快速方便地将它们移动到正确的位置。同时,至关重要的是,MRI扫描仪可以平稳地固定在特定位置:任何不必要的移动都会使图像无法使用,因此必须避免这种情况。

用于医疗设备的腾德Linea脚轮

The 腾德Linea系列 是MRI扫描仪等医疗设备的理想解决方案。脚轮很容易操作,只需一个简单的动作即可通过锁定系统进行固定。它们可用于封闭系统以及开放式MRI系统,例如移动C型臂扫描仪。

我们很高兴与您合作开发针对您个人需求的特殊移动解决方案。请联系我们!

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

TENTE Casters (Suzhou) Co., Ltd.

#9 Jinling Industrial Estate No. 88

Jiangsu 215122

中国

Phone: +86 512 62716390

Fax: +86 512 62716392

Email: sales@tente.com

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration