Customer reference
더욱 안전한 산업용 작업 플랫폼
SNCB의 최우선 업무 중에서, 시설 안전 향상은 매우 중요한 과제입니다.
인체 공학적 최적화와 직원의 근로조건 개선 또한 똑같이 중요합니다.
회사는, 예를 들어 작업중 구부정한 자세가 원인, 근골격계 장애 예방을 원합니다.
따라서, 작업 플랫폼은 가능한 한 정확하게 이 개념에 적합하게 제작되어야 합니다.
그것은 이동이 쉬워햐 하고, 작업자가 창문, 외벽 및 기타 모든 차량 표면에 편리하게 접근 할 수 있어야 합니다.
그러나 플랫폼은, 작업자가 고압 클리너 나 무거운 물체를 다루고 있더라도, 사람이 올라가는 순간부터는 절대로 움직이면 안됩니다.
벨기에 철도회사는 이러한 엄격한 요구 사항을 완벽하게 충족시킬 수있는 솔루션을 찾고 있었으며, Alpha safety에서 해결책을 발견했습니다.
Alpha Safety에는 통합 잠금 시스템이있어 최대한의 안전을 보장합니다.
Alpha Safety는 사용자가 휠 잠금 장치의 조작 핸들을 활성화시킨 상태에서만 움직이게 합니다.
비 활성화하면 캐스터가 자동으로 잠기고, 플랫폼은 즉시 정지하여 안정적으로 멈춰있게 됩니다.
Alpha safety는 안전을 보장하며, 탁월한 휠 성능덕분에 대형 작업 플랫폼을 각각의 작업 영역에 쉽게 이동하게 합니다.
작업자가 유지 보수 플랫폼에 들어가기 위해 핸들을 놓으면 곧바로 플랫폼이 움직이지 않습니다.
우리는 또한 인간 공학적 관점에서도 고려해서, 휠 잠금을 해제하기위한 손잡이는 어깨 높이에 위치하고 쉽게 접근 할 수 있으므로 작동하기에 편리합니다.
우리 엔지니어는 또한 주변 환경에도 주의를 기울였습니다. .
예를 들어 무거운 물건을 든 직원이 비계에 부딪치거나 의도하지 않게 조작 손잡이를 건드리는 경우와 같이 실수로 캐스터의 잠금장치를 풀 수 없습니다. 왜나하면 조작 부재와 잠금장치가 손상되지 않도록 강철 파이프를 통과하는 Bowden 케이블을 통해 연결되어 있기 때문입니다. 손잡이를 작동시키는 데 필요한 힘은 너무 정확하게 설정되어 잠금장치가 임의로 풀리지 않습니다.
Yves Hénoumont, SNCB 기술 서비스 담당
Alpha safety 덕분에 새로운 정비창의 작업 안전이 크게 향상되었습니다.
대형 정비용 플랫폼을 쉽게 옮길 수도 있고, 작업자가 손잡이를 놓고 플랫폼에 들어가면 전혀 움직이지 않습니다.
무거운 장비를 들고 작업을 수행하더라도, 정비용 비계는 단단히 고정되어 안전합니다.
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com