Customer reference
혁신적인 돌리_운반카트
CHEP는 소비재, 신선 식품, 음료, 제조 및 소매 분야에 공급망 솔루션을 제공하는 세계적인 공급업체로서 현재 60개국 이상에서 활동하고 있습니다. 이 회사는 성능을 향상시키고 위험을 줄이면서 환경 지속성을 향상시키도록 고안된 광범위한 물류 및 운영과 서비스를 제공합니다.
CHEP에서 근무하는 12,500명의 직원이 재사용이 가능한 3억 대의 디스플레이 카트(팔레트 및 컨테이너)를 사용하여 Procter & Gamble, Sysco, Kellogg 's 및 Nestlé와 같은 글로벌 브랜드에 50만 개 이상의 고객 연락처를 관리하면서 광범위한 지역에 걸쳐 탁월한 가치를 제공합니다. CHEP는 Brambles 그룹의 계열사로서 포트폴리오에는 신선한 농산물에서 재사용이 가능한 플라스틱 용기(RPC) 및 자동차 산업에서 컨테이너 물류에 전문 서비스를 공급하는 세계적인 공급업체 IFCO가 포함됩니다.
점점 더 많은 고객들이 도시 외곽의 도매 시장에 비해 집 근처의 식료품 상점을 선호합니다. 그러나 이러한 상점의 경우 판매 및 보관을 위한 공간이 넓지 않기 때문에 대형 팔레트 트럭이나 유로 팔레트를 사용할 수 없습니다. 이러한 이유로 CHEP는 작은 지역의 공급 점포에서 사용 가능하며 제한된 공간에 완벽하게 적용되고 내부 물류 프로세스 최적화에 기여하, Dolly라고 부르는 1/4 크기의 캐스터형 팔레트를 개발했습니다.
이 팔레트는 스마트 디자인으로 좁은 통로에서도 제품을 매우 쉽게 움직일 수 있으며 판매 시점에서 유연한 프레젠테이션과 빠른 리필이 가능합니다. 이 리필 및 프레젠 테이션 솔루션을 위해 CHEP는 소음이 적고 안전하며 사용하기 쉬운 캐스터를 찾고 있었으며 사용 후 캐리어를 빠르고 안정적으로 쌓을 수 있었습니다. 시장의 글로벌 리더에 있어 이러한 점은 매우 중요합니다. 전 세계 수백만 개의 팔레트 보관, 인도 및 수거는 원활하게 이루어져야 하는 매우 까다로운 물류 작업입니다.
첫 번째 아이디어: 1/4 크기의 팔레트에는 회전캐스터 2개와 고정식 캐스터 2개로 구성된 전체 시스템이 필요합니다. 두 번째: 종래의 캐스터는 들어 올릴 때 비틀리므로 회전 팔레트를 쌓는 것이 어렵습니다. 상점 직원은 매번 손으로 캐스터의 방향을 직선 위치로 바로잡아야 합니다. 이런식의 작업으로 인해 회전 팔레트를 비스듬히 쌓여지면 사고가 증가할 위험이 있습니다. 이것이 TENTE 엔지니어가 스프링이 통합된 특수 디자인을 개발한 이유입니다. 이 디자인의 경우 이동을 마치면 캐스터가 자동으로 직선 위치로 돌아갑니다.
다음 단계에서는 CHEP와 협업하여 캐리어를 마찰없이 쌓을 수 있도록 조정하여 캐스터를 캐리어에 장착했습니다. 또한 2개의 회전캐스터 중 하나에있는 잠금장치가 팔레트를 움직이지 못하도록 하여, 고객이 의도하지 않은 사고의 위험을 줄여줍니다. 팔레트를 움직이지 못하도록 하여 TENTE 경우 다음과 같은 핵심적 질문에 대한 고려가 중요했습니다. 최적의 사용자 친화성을 어떻게 보장할 수 있습니까? 작업을 보다 쉽게 하기 위해 어떻게 정렬 기능을 향상시킬 수 있습니까? 대답은 색상 체계에 있습니다. 고정식 캐스터에는 회색 휠이, 회전캐스터에는 파란색 휠이 장착되어 있고, 사용자 친화적인 시스템으로 혼돈을 방지하고 빠른 정렬을 보장합니다.
이러한 캐스터를 개발할 때 TENTE 는 사용 조건을 실내에서뿐만 아니라 상점 외부에서도 살펴 보았습니다. 플랫폼은 트럭을 통해 운송되고 거기에서 이른 아침 시간에 보도를 지나 매장으로 이동합니다. 따라서 소음 감쇠가 탁월해야 합니다. 경험이 많은 저소음 캐스터 제조업체로서 TENTE 는 이러한 어려움을 쉽게 해결할 수 있었습니다.
Daniel Lopez Uran, CHEP Europe의 제품관리 및 혁신 담당이사
브레이크는 핵심 부품으로서 운송 및 판매 영역에서 안전을 향상시킵니다. 특히 직원이 팔레트를 지속적으로 움직여야 하는 작은 스토어에서 이 특별한 설계로 시간을 크게 절약할 수 있어 완전히 새로운 수준의 효율성을 제공합니다. 정확한 핸들링, 신뢰성 높은 프리젠테이션부터 신속한 리필까지 토탈 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 일상 판매활동에서 누릴 수 있는 즉각적인 이점 외에도 CHEP에 전세계 물류 프로세스 개선이라는 결정적인 영향을 미칩니다. 요약하면 비교 불가한 수준의 최적화가 가능합니다. 셀프 얼라인먼트 기능 덕에 휠 장착형 디스플레이 플랫폼을 빠르게 적재할 수 있고 더욱 안전하게 보관할 수 있으며 더욱 신속하게 제공 할 수 있습니다.
따라서 TENTE 솔루션은 글로벌 공급망의 전 영역에 걸쳐 개선된 기능을 제공합니다.
글로벌 눈높이를 유지하는 동안 TENTE 는 CHEP에게 국제 수준의 요구를 맞출 수 있는 능력을 확신시킬 수 있었습니다. 5개 대륙에서 근무하는 직원들과 함께 TENTE 는 모든 요건에 신속하고 유연하게 대응할 수 있는 글로벌 서비스를 제공합니다.
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com