Caso práctico
Plataformas de trabajo con un equipamiento especial decisivo: más seguridad.
La compañía ferroviaria belga SNCB opera varios hangares de mantenimiento para vehículos. En las instalaciones de Arlon, unos 125 empleados de ferrocarriles se dedican a la limpieza, el mantenimiento o la reparación de vagones, lo que implica el uso de plataformas de trabajo grandes, móviles y guiadas por carril, que se mueven a lo largo de la línea de mantenimiento. Las plataformas de trabajo permiten un acceso óptimo a las áreas individuales del vehículo y deben garantizar la estabilidad absoluta.
Una de las principales prioridades de SNCB es mejorar continuamente la seguridad en el hangar de mantenimiento. La optimización ergonómica y la mejora de las condiciones de trabajo para los empleados son igualmente importantes. La compañía desea prevenir trastornos musculoesqueléticos.
Las plataformas de mantenimiento deben integrarse en este concepto de la forma más precisa posible. Deben ser fáciles de maniobrar y proporcionar a los empleados un acceso conveniente y cómodo a ventanas, paredes exteriores y todas las demás superficies de vehículos. Las plataformas no pueden moverse en absoluto tan pronto como alguien las pise, incluso si los empleados están manipulando limpiadores de alta presión u otros objetos pesados.
Por lo tanto, la compañía ferroviaria belga estaba buscando una solución que cumpliera con estos exigentes requisitos en su totalidad: encontraron la respuesta correcta con la Alpha safety.
La Alpha safety tiene un sistema de bloqueo integrado que garantiza la máxima seguridad en el trabajo. Al igual que con los carritos de equipaje en el aeropuerto, las ruedas solo se pueden mover cuando el usuario mantiene presionada la palanca de la rueda si se libera, las ruedas se bloquean automáticamente y la plataforma se detiene de inmediato y tan firme como una roca. De esta manera, la Alpha safety garantiza la seguridad.
Gracias a las excepcionales propiedades de funcionamiento de la rueda, la gran plataforma de mantenimiento también se puede empujar sin esfuerzo en línea recta a las áreas de trabajo respectivas.
Tan pronto como el operario suelta el mango para ingresar a la plataforma de mantenimiento, la plataforma no se mueve ni un milímetro. También consideramos el desafío desde una perspectiva ergonómica: el mango para liberar el bloqueo de la rueda se encuentra a la altura del hombro , es de fácil acceso y, por lo tanto, también es cómodo de operar.
Nuestros ingenieros también centraron su atención en el entorno inmediato.
Se aseguraron de que las ruedas no pudieran soltarse involuntariamente, si un empleado con un objeto pesado golpeara la plataforma de trabajo o accidentalmente entrara en contacto con la palanca de operación. El elemento de operación y el freno están conectados a través de un cable Bowden, que está protegido contra daños por un tubo de acero. La fuerza requerida para operar el mango se ha establecido de manera tan precisa que no es posible soltar el bloqueo accidentalmente.
Yves Hénoumont, Servicio técnico SNCB
Las grandes plataformas de mantenimiento se pueden mover fácilmente, pero se vuelven absolutamente inmóviles tan pronto como los empleados sueltan la manija de bloqueo y se suben a la plataforma. Incluso si trabajan con equipos pesados, la plataforma de mantenimiento permanece estable, estacionaria y segura .
También se previene el desbloqueo accidental de las ruedas, así como los peligros causados por terceros. Además, la Alpha safety reduce la tensión física ya que el mango de operación del dispositivo de bloqueo está posicionado ergonómicamente para mejorar las condiciones de salud en el mantenimiento de SNCB Gracias a la seguridad y Alpha safety, la sala de mantenimiento de SNCB se ha mejorado notablemente.
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
España
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com