Produktivität Rollen

Wie viel Zeit verbringen Ihre Mitarbeiter damit, Rollen permanent mit dem Fuß festzustellen und wieder zu lösen? Bei Rollen mit elektrischem Feststellsystem: keine

Häufig sind Krankenhäuser mit Maschinen und Geräten überladen, die mit zu vielen Knöpfen und Bedienelementen gesteuert werden müssen. Fehlende Übersicht führt oft zu einer doppelten oder dreifachen Kontrolle, ob denn nun alles richtig eingestellt ist. Das gilt natürlich auch für Rollen. Wie oft muss das Personal mit dem Fuß nach der Rolle suchen, um diese festzustellen oder zu lösen? Das ist verschwendete Zeit, die sie besser für die Behandlung von Patienten nutzen könnten.

Mehr erfahren

Aber wie können Sie diese unproduktiven Zeitverluste vermeiden?

Durch den Einsatz von Rollen mit elektrischem Feststellsystem, denn intelligente Rollen sind intelligente Lösungen für Ihr Produkt. 

Unsere Lösungen für Sie

Wir bei TENTE sind uns dieser Zeitverluste bewusst. Aus diesem Grund haben wir eine Rolle mit elektrischer Feststellung entwickelt - Linea e-lock. Diese Rolle mit elektrischem Feststellsystem unterstützt die Produktivität und Ergonomie Ihrer Mitarbeiter. Anstatt mit dem Fuß nach schwer zugänglichen Hebeln zu suchen, kann die Rolle mit nur einem Knopfdruck gelöst oder festgestellt werden. 

Unsere Linea e-lock lässt sich digital steuern. Dadurch kann die Rolle in jeden digitalen Workflow integriert werden. Das System besteht aus einem Richtungsfeststeller und einem Totalfeststeller mit elektrischem Antrieb. Das ermöglicht die Entwicklung medizinischer Geräte ohne zusätzliche Fußhebel. Außerdem können Sie die Rolle auch automatisch feststellen.

Aber das ist noch nicht alles. Unsere Rolle Linea e-lock bietet Ihnen noch weitere Vorteile:

  • Zeitersparnis: Mehr aktive Behandlungszeit für Patienten, da nur ein Knopfdruck benötigt wird.
  • Ergonomisches Arbeiten: Vermeidung von überflüssigen oder belastenden Bewegungen, wie z. B. Bücken oder Bedienung mit dem Fuß.
  • Effizienz: Entlastung des Personals durch intuitive und einfache Bedienung der Rolle mit elektrischem Feststellsystem.
  • Mehr Patientenkomfort: Geräuschloses Arbeiten durch das elektrische Feststellsystem der Linea e-lock.
  • Flexibilität: Schnelle und einfache Integration in Ihre individuellen Prozesse und Ihre bereits existierenden Systeme.
  • Individuelles Design: Individuelle Gestaltung und Farbgebung nach Ihren Wünschen.

 

Wissen Sie bereits, wo und wie Sie Linea e-lock in Ihre eigenen Geräte integrieren können? Oder brauchen Sie weitere Informationen und Inspiration? Dann setzen Sie sich gerne mit einem unserer Experten in Verbindung.
Füllen Sie dazu einfach in wenigen Schritten das untenstehende Kontaktformular aus und unser Experte wird sich gerne mit Ihnen in Verbindung setzen.erFüllen Sie dazu einfach in wenigen Schritten das untenstehende Kontaktformular aus und unser Experte wird sich gerne mit Ihnen in Verbindung setzen.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Vorname
Nachname
E-Mail Adresse
Firma
Postleitzahl
Land
Telefon
Ihre Nachricht
 
Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiere sie.
 
Ich bin damit einverstanden, E-Mails von TENTE zu Produkten und Veranstaltungen (z.B. Messen) zu erhalten. Diese Zustimmung kann jederzeit ohne Erklärung gegenüber TENTE widerrufen werden.
 

Warum benötigen ausgerechnet Sie Rollen mit elektrischem Feststellsystem?

Durch den demografischen Wandel stehen Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser immer wieder vor neuen Herausforderungen. Durch die steigende Lebenserwartung steigt auch die Anzahl medizinischer Untersuchungen. Der aktuelle Fachkräftemangel verursacht beim Personal häufig Hektik und Stress. Schnell verliert man den Überblick über "Kleinigkeiten", wie z.B. ob die Rolle festgestellt ist oder nicht.

Die Rolle mit elektrischem Feststellsystem Linea e-lock erleichtert es dem Personal, den Überblick zu behalten, denn ein kurzer Blick auf den Monitor genügt, um zu erkennen, ob die Rolle festgestellt oder gelöst ist.

Welche Merkmale können Rollen mit elektrischem Feststellsystem von TENTE vorweisen?

Rollen mit elektrischem Feststellsystem von TENTE zeichnen sich vor allem durch Sicherheit, einfache Bedienung, verbesserte Ergonomie und wirtschaftliche Vorteile aus.

Der Sicherheitsaspekt von Rollen mit elektrischem Feststellsystem zeigt sich durch gut sichtbare Positionen der Feststeller. Diese können individuell eingestellt werden. Der Status der Feststellung kann z. B. als Lichtzeichen angezeigt werden, damit das Pflegepersonal auf einen Blick erkennen kann, welche Rollen festgestellt sind und welche nicht.

Die digitale Steuerung der Rolle mit elektrischem Feststellsystem ermöglicht ein einfaches und intuitives Feststellen. Ein einziger Knopfdruck genügt und die Rolle kann festgestellt oder gelöst werden.

Dadurch, dass das Personal nicht mit den Füßen nach Hebeln suchen oder sich zum Feststellen der Rollen hinunterbeugen muss, kann die Ergonomie verbessert werden. Das Feststellen der Rollen mit elektrischem Feststellsystem erfolgt ohne Verletzungsrisiko und ohne Kraftaufwand. Da das Feststellsystem mit leichten Stromkabeln ausgestattet ist, sind keine sperrigen und schweren Bedienungshebel an den Geräten erforderlich. Dies macht die Anwendung besonders leichtgewichtig und ermöglicht ein müheloses Schieben des Patientenbettes oder der Ausrüstung. Darüber hinaus kann Linea e-lock uneingeschränkt in Betten oder Geräte integriert werden. Dabei kann die Rolle nach den Vorstellungen der Produktdesigner angepasst und gestaltet werden.

Die wirtschaftlichen Vorteile von Rollen mit elektrischem Feststellsystem werden, wie oben bereits erwähnt, hauptsächlich durch die verbesserte Ergonomie erzielt. Ist die Ergonomie des Personals verbessert, kommt es zu weniger krankheitsbedingten Ausfallzeiten. In Zeiten des demografischen Wandels und des Mangels an Pflegepersonal kann der Ausfall von Pflegekräften verheerend sein. Durch die Verbesserung der Ergonomie können Folgekosten massiv eingespart werden.

Wir sind von unserer Rolle Linea e-lock mit elektrischem Feststellsystem vollkommen überzeugt. Wenn Sie mehr über diesen Produktivitätsbooster erfahren möchten, kontaktieren Sie gerne unseren Experten über das oben aufgeführte Kontaktformular. Wir beraten Sie gerne!

 

 

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung