Produktivität Rollen
Produktivitätssteigerung bei gleichzeitiger Entlastung der Mitarbeiter. Wie das geht? Mit E-Mobilität!
Haben Sie schon einmal einen Transportwagen geschoben, der bereits in Bewegung war? Keine schwierige Aufgabe. Wenn ein Wagen erst in Bewegung ist, fällt das Schieben nicht schwer. Aber wie sieht es aus, wenn der Wagen angehalten oder aus dem Stillstand bewegt werden muss? Diese Aufgabe gestaltet sich schon schwieriger, denn sie erfordert den Einsatz des gesamten Körpers. Das ist keine leichte Aufgabe, wenn sie acht Stunden am Tag erledigt werden muss. Dann stellen Sie sich vor, Sie suchen mit dem Fuß nach der Rolle, um sie festzustellen. Das kann sehr zeitaufwendig sein, und auf Dauer führen diese beiden Situationen zu schmerzenden Gelenken, Armen und Schultern. Die Arbeit muss dennoch erledigt werden, aber wie können die Mitarbeiter entlastet werden, ohne dabei die Produktivität zu beeinträchtigen? Ganz einfach mit E-Mobilität durch leichtes Anschieben und Anhalten der Transportwagen.