跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

Vela

自救的自由:VELA 助行椅使用 Levina 护理椅脚轮移动
vela_banner
对于患有慢性病或残障的人来说,尽可能提高他们的生活质量尤为重要——即使锁定脚轮的作用微乎其微。
VELA 椅子可帮助人们独立生活并在家中保持活动能力。我们的 Levina 护理脚轮使这款椅子可以移动。

起点

来自丹麦的VELA由Vermund Larsen创立,为慢性病或残障人士生产椅子已有50多年的历史,生产名牌家具已有近90年的历史。家族企业是人体工学椅子开发和生产的先驱,与腾德一样,活跃在世界各地。腾德的长期合作伙伴希望新款VELA椅子系列的脚轮符合其概念:就像椅子一样,设计和人体工程学,即形式和功能应齐头并进。它应该是可移动的。锁定功能应安全、简单、安静地操作,而且要现代。 因此,我们的任务是开发一种集设计、形式和功能于一体的移动解决方案,在本例中为具有锁定功能的椅子脚轮。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

脚轮上的手机

VELA椅子在50年前被称为家庭主妇椅,它使用户减少了对他人帮助的依赖。它适用于房屋、公寓或工作场所,以及木地板或合成地板、平织地毯或瓷砖。 如果你很难看到厨房里的烹饪锅,可电动调节高度的VELA椅子可以让你移动到更直立的位置,从而提高能见度。如果你在起床时遇到困难,你可以折叠扶手然后滑到椅子上。再次折叠后,用户可以设置适当的座椅高度。有了这把椅子,你可以拿起吸尘器,自己承担部分家务。或者你可以坐在厨房的中央锁脚轮上滚进厨房冲一杯咖啡。这些都是慢性病或残疾人经常依赖他人帮助的活动。这些椅子有各种尺寸和设计可供选择,重量不超过 300 千克,还有适合儿童的型号。

我们的智能出行解决方案

腾德和VELA的产品开发人员和经理共同合作了一年多,精确地根据VELA椅子的要求定制了Levina护理产品。销售和服务人员定期与用户交谈,因此,他们的经验被用来使VELA椅子更好地适应他们的需求。 该椅子有四个脚轮和中央锁定功能,与以前使用的脚轮相比,腾德的Levina护理具有显著的优势:它不像以前的脚轮那么重,使椅子更轻,更灵活。锁定式旋转脚轮 Levina care 看起来更小,旋转干扰也更小,这意味着脚轮从椅子上伸出的部分较小。 Levina care 为椅子提供了更多的空间来放置换杆,用户可以用它来锁定它。这使他们能够更轻松地到达目的地。此外,脚轮的开关更安静但更安全。但是,腾腾确实确保仍然有轻微的开关噪音,这样用户才能意识到他们站立是安全的。
VELA 产品开发经理 Mathias Haslund Jungersen,VELA 市场经理 Sanni Jörgensen

VELA 产品开发经理 Mathias Haslund Jungersen,VELA 市场经理 Sanni Jörgensen

“我们的供应商腾德和我们之间的信任合作显然为开发更好的产品做出了贡献。”

VELA 产品开发经理 Mathias Haslund Jungersen,VELA 市场经理 Sanni Jörgensen

椅子可单独调整,椅子脚轮也可以

椅子的高度可以单独调节。它们可以有不同的座椅、靠背和内饰。客户可以用彩色表达自己的愿望,甚至可以寄送自己的面料。毕竟,用户一天中的大部分时间都在VELA椅子上度过。电动版本也是市场上的新版本。 腾德提供的带锁扣的 Levina 护理脚轮有 100 和 125 毫米两种尺寸可供选择,也有导电版本,可开辟新的应用领域。总而言之,脚轮采用现代、简约的设计,有多种配合元素和多种颜色可供选择,这符合VELA将设计、形式和功能结合在一起的理念。