与米奇和他的朋友们一起在公海航行——迪士尼邮轮公司游轮上的家人可以沉浸在迷人的幻想世界中——还可以体验腾德的手推车脚轮。
我们公司为车队中的精选服务手推车配备了TENTE Linea脚轮。这款设计师脚轮提供定制设计,百分之百以迪士尼为中心,确保迪士尼邮轮公司不会偏离航线,即使稍微偏离航线。
起点
迪士尼邮轮公司的各个年龄段的度假游客之所以选择乘坐娱乐集团的邮轮游船,主要是因为他们拥有独特的童话世界。对于公司而言,机队中的每件装备都必须符合卓越的企业设计,并且不能打破神奇的迪士尼环境所施加的魔力。
服务手推车是迪士尼世界的一部分
我们的客户 SOROL Hospitality Equipts GmbH 提供的服务手推车用于船上清洁。这些手推车还必须无缝集成到迪士尼的企业设计中,并且从手柄到脚轮都必须完美匹配幻想世界。SOROL GmbH 凭借其手推车模型使这一切成为可能。他们根据迪士尼邮轮公司的想法单独设计手推车,以便将手推车与富有想象力的主题世界融为一体。在游轮启航之前,所有设备的外观都要在演示室进行检查。只有当一切都恰当时,服务手推车才会开绿灯。SOROL GmbH 联系了我们,以确保手推车脚轮符合邮轮的整体概念,TENTE Linea 就是这样上船的。我们的智能出行解决方案。
我们的智能出行解决方案
在我们寻求为客户提供完美的脚轮时,我们首先从各个相关角度考虑了这一挑战。这意味着不仅要考虑设计方案,还要考虑游轮上需要考虑的所有其他方面。
安全性、稳定性、灵活性和易操纵性等标准都被考虑在内。有鉴于此,选择了腾德 Linea 双轮脚轮。这款设计师脚轮保证了 SOROS GmbH 的巨大创作范围,因为它的设计符合严格的设计规范。它可以按照客户自己的公司颜色着色,也可以带有徽标和图片图案。
双轮脚轮通过其宽阔的轴距确保了最大的转向灵活性和出色的稳定性。也可以将其锁定在行进方向。激活定向锁后,它仅朝所需方向移动。
Richie Okorie,SOROL GmbH 董事总经理
“在个性化色彩设计方面,TENTE没有任何不足之处。”
Richie Okorie,SOROL GmbH 董事总经理
完全适合企业设计
借助Linea设计师脚轮,SOROL GmbH实现了只有腾德才能实现这种品质的设计理念。无论要传达什么迪士尼主题世界,我们的解决方案都符合最高的设计规范。色彩的细微差别无止境。 例如,我们以典型的银色外观展示了设计师脚轮,以代表20世纪20年代和1930年代。我们还以品牌的特殊金牌交付了它。最重要的是,我们的工程师可以提供最大的用户友好性。使用TENTE Linea作为手推车脚轮意味着服务手推车即使在邮轮狭窄的走廊中也可以舒适地操纵,即使在大海中,其高稳定性也会给您留下深刻的印象。