医疗技术制造商西门子Healthineers的名称由三个词组合而成:医疗保健、工程师和先锋。
因此,创新发展是这家总部位于慕尼黑的公司的重要组成部分。其中包括配备TENTE智能移动解决方案的磁共振成像床。TENTE是一个带有我们核磁共振脚轮的整体系统,可减轻技术放射学助理的工作量,并将他们花在患者住院上的时间减少多达30%。
最初的情况
西门子健康拥有72,000名员工,是全球十大医疗技术制造商之一,收入约为22,4亿欧元。作为诊断成像领域无可争议的全球市场领导者,西门子Healthineers为客户提供在各个方面设定标准的X射线、计算机断层扫描和磁共振成像设备。
努力减轻工作量
由于人口结构的变化,所有工业化国家都面临着巨大的挑战:随着预期寿命的延长,进行的体检数量也在增加。适当熟练的工人短缺加剧了这一事态发展。医院和医疗机构的许多部门人员不足,他们正在拼命寻找有效的解决方案。西门子Healthineers在首次开发和引入创新以帮助应对这种情况时就发现了这种情况。其中一项创新是采用BioMatrix技术的MAGNETOM系列。在开发过程中,主要关注三个属性:患者舒适度、节省检查时间以及通过直观操作减少医务人员的工作量。当涉及到这三个因素时,该系列的所有组件都必须符合最高标准。这还包括病床:西门子 Healthineers 努力寻找一种开创性的移动解决方案,并找到了一种采用 TENTE 和我们的床用脚轮的解决方案。
我们的智能出行解决方案
使用多个踏板时,传统病床通常难以移动,包括病人在内的总重量高达540千克。一项艰巨而耗时的任务。我们的工程师为 BioMatrix 系列的开发人员提供了整体脚轮系统,将床的移动性提升到了一个新的水平。主要特点:电动动力装置(E-Drive)和电气锁定系统(Linea e-lock)的复杂组合。
TENTE 的 E-Drive 可确保在狭窄空间内轻松运送患者和设施。e-lock 锁定系统允许对床脚轮进行数字控制。这包括可通过电子方式激活的定向和完全锁定装置。这提高了安全性并提高了机动性。护理人员不必操作难以触及的踏板,只需将手放在装有传感器的手柄上,无论有没有患者,都能毫不费力地操纵病床。
另一个优点:与带有踏板的传统锁定系统相比,核磁共振成像脚轮上的电子锁定系统非常安静,这增加了患者的舒适度。将病床与诊断单元对接也更容易。一旦放射技术助理将双手从手柄上移开,电子锁定系统就会启动,该系统会自动将床保持在安全位置并提高防坠落能力。
安妮·贝克尔,西门子健康全球营销经理
得益于 TENTE 的创新解决方案,我们得以显著提高用户友好性。
安妮·贝克尔,西门子健康全球营销经理
效率和节省时间
这种极其易于操作的设备系列使合格的护理人员能够将住院单个患者的工作时间缩短多达30%。结果是减轻了所有相关人员的压力,减轻了医务人员的工作量。这为他们提供了更多的时间,可以更快、更舒适地运送患者。 床位的直观和简单操作使护理人员能够全神贯注于患者。这些众多优势给西门子Healthineers的客户留下了深刻的印象,并导致销售数字的增加。现在销售的床具中有三分之二以上采用我们的 TENTE E-Drive 驱动系统,中间是核磁共振成像脚轮。