跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

LINET

按需提供医院床脚轮——配有联合控制系统
linet_banner (2)
任何每年生产 90,000 张医院床位并将其运送到 100 个国家的人都需要能够依靠一件东西:最高的效率和优质的床脚轮来制造这些病床。
正是出于这个原因,我们通过准时交付给客户LINET在捷克共和国的基地,在存储、资本承诺和成本方面向其提供三重少即是多的解决方案。灵活性、盈利能力和生产率方面的三重好处。

最初的情况

跨国公司LINET Group SE为医院和疗养院生产创新床,还为医院和护理机构的治疗系统和医用家具提供各种产品。LINET 坚持使用腾德脚轮制造其许多不同的产品,这些产品是在捷克共和国的生产工厂生产的。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

装配线工作和小批量生产

LINET有明确的生产策略,旨在避免过剩和长时间的储存。因此,该公司使用看板管理系统来控制其流程。这使我们能够灵活地在任何给定情况下生成客户订购的号码,在这个过程中,各个步骤以无缝流程进行协调,没有延迟。为了适应这个顺序,LINET 只能提供实际需要的脚轮,仅供应。鉴于医院病床、沙发和边桌的种类繁多,以及生产批量大小差异很大,这是一个相当大的挑战,但我们绝对能够应对这一挑战。

我们的智能出行解决方案

自 1992 年以来,我们一直与 LINET 密切合作。我们在捷克共和国的员工与LINET的库存控制系统建立了联系,因此可以改善床制造商的生产流程。因此,我们可以准确记录目前从 LINET 的库存中提取了哪些医院脚轮用于生产。 每天,我们的团队都会检查哪些特定的医院病床脚轮已经离开了LINET仓库并需要补货——将要求一直延伸到最后一个细节:需要哪种类型的医院用脚轮?什么是设计规范?需要什么尺寸、颜色和材料?我们可以灵活地响应需求,并且可以保证快速交货,即使是大批量交货。 LINET还受益于紧密工作关系的另一个优势,特别是为规划提供可靠的数据。在腾德,我们有能力预测 LINET 每年在所有细分市场所需的精确脚轮数量。然后,我们可以相应地管理我们的生产、装配和仓储业务。 当然,我们对床具制造商生产的产品多样性的承诺不仅限于物流。我们的产品种类同样令人印象深刻。因此,我们可以为公司提供多种脚轮和车轮可供选择,能够为医疗市场的所有要求提供正确的解决方案,特别是尺寸和功能恰当的解决方案。
Zbynék Frolík 首席执行官兼创始人 LINET SE 集团创始人

Zbynék Frolík 首席执行官兼创始人 LINET SE 集团创始人

“腾德不仅为我们提供了合适的医院床脚轮,而且团队每次都提供准时交付服务。”

Zbynék Frolík 首席执行官兼创始人 LINET SE 集团创始人

更高的生产力,更低的成本

由于准时交货,交货时间和材料库存降至最低。此外,LINET不需要部署人员来处理供应库存,而只需要部署人员来收货。这种方法显著提高了流程效率。 该公司的资本投入也大大减少,节省了库存管理和人员成本。 此外,最大限度地减少了处理采购订单所花费的时间。我们享有基于信任的业务关系,因此,LINET享有更高的生产率所带来的好处,这体现在极其高效的制造过程中。