跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

Georg Kramp

我们的超重型车轮可承受 100 吨的负载,可承受多年
georg_kramp_banner
对于普通的重型车轮来说,100 吨的重量实在太大了,但对于我们的定制聚酰胺车轮来说却不是。
在这样的负荷下,大多数车轮的胎面会在短时间内磨损。这正是我们的解决方案绝非普通的原因。我们为客户 Georg Kramp 开发了一款采用特殊设计的定制手推车车轮,即使使用多年,也能确保最大的耐用性。

起点

Georg Kramp GmbH & Co.KG 专门生产千斤顶、手推车和遥控运输系统,品牌名称为 GKS-Perfekt。这些应用专为高达 100 吨的负载而设计,例如机器、列车部件或保险箱。千斤顶用于稍微抬起重物。然后可以使用手推车将货物运送到使用地点。Kramp 的产品销往世界各地。该公司最大的海外办事处位于美国俄亥俄州,距离我们的美国办事处仅 90 英里。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

车轮损坏和停产

在运输作业中,以前的手推车车轮经常受到严重损坏。仅仅几个月后,胎面就脱离了车轮芯,不得不更换车轮。但是,损坏并不是纯粹由负载的巨大重量造成的。仓库、喷漆车间或装配厂等不同地点的不同条件也反复考验了车轮。如果车轮突然出现故障,就会产生严重的后果:生产过程将不得不停止,工作中发生事故的风险将增加。出于这个原因,Kramp 一直在寻找一种能够承受重负荷并且即使在困难的地板上也不会出现任何弱点迹象的解决方案。在我们团队的支持下,公司找到了想要的东西。

我们的智能出行解决方案

由于特殊要求,很明显,我们需要为 GKS 手推车开发一种全新的超重型车轮。所有部件都经过仔细检查,例如轮芯、轴承,尤其是胎面材料。我们在发展与合作上投入了大量时间。我们与 Kramp 密切合作,测试了定制的手推车车轮,并在实际条件下对其进行了完善。 因此,我们创造了一种满足所有要求的聚酰胺车轮,即使在恶劣条件下也因其出色的耐用性而受到认可。新开发的手推车轮有四个滚珠轴承,由一个用聚酰胺封装的齿形铝芯组成。核心和胎面的联锁至关重要。它提供了更大的连接表面,同时确保两个组件互锁。结果:在特别牢固的连接下,最大限度地保持不变。用于胎面的纤维增强聚酰胺在确保出色的耐久性方面也起着关键作用。 这种超重型车轮具有更高的强度、抗应力和出色的冲击强度。此外,该材料具有良好的抗摩擦性能,使胎面具有耐磨性,并在不平坦的地板上提供额外的保护。为了确保精确的同心度和尽可能大的接触面,聚酰胺轮的运行表面采用了普通的表面处理。根据地板的特性,我们为手推车车轮提供黑色或白色踏板。对于静电保护的工作区域,我们还可以提供导电模型。
多丽丝·克兰普,Georg Kramp GmbH & Co. 的管理合伙人千克

多丽丝·克兰普,Georg Kramp GmbH & Co. 的管理合伙人千克

“腾德的定制产品证明了其卓越的耐用性,即使在多年后也是如此。”

多丽丝·克兰普,Georg Kramp GmbH & Co. 的管理合伙人千克

出色的耐用性和强大的市场地位

即使在特别高的负荷和困难的地板上,新的超重型车轮也表现出卓越的稳定性和耐用性。得益于周到的设计和防变形材料,即使经过多年的使用,胎面也不会与铝芯分离。Kramp的客户也对此表示赞赏:自从改用我们的解决方案以来,没有收到任何投诉。 终端用户的停产和停机成本已成为过去。乔治·克兰普得以显著提高公司的市场地位。该公司现在渴望充分利用我们作为全球参与者的优势,并在将来与我们进行国际合作,例如在美国。