Customer reference
肩负提高生产效率重任的交换系统
回顾过去 70 多年的商业传统,日本医院病床制造商 PARAMOUNT BED 有限公司已在亚洲市场确立领先地位。
公司利用先进技术开发顶尖医疗产品,销往全球 90 多个国家。
世界各地的医院并不相同。在欧洲与北美的医院里,走廊和病房很宽敞,病床比亚洲医院的病床更大。亚洲医院的病床紧凑,相对高度更低,要能在很小的可用地面空间内实现轻松安全的调动。
我们将努力开发适当的解决方案,满足国际市场变化多端的要求。客户 PARAMOUNT BED 需要特别调整的开关系统时,我们也能做到。
现代医院病床采用中控制动系统,护理人员通过操纵杆来操作脚轮锁紧机制。机械开关系统能确保激活锁紧机制后,病床仍安全牢固地保持在位置上。我们为 PARAMOUNT BED 调整了现有的开关系统。
我们根据日本医院的特殊条件和限制进一步优化产品,驱动力能完美交互作用。刹车踏板设在脚轮的高度,即便在下弯最低的位置,护理人员仍能轻松操作。
拉动和松开操纵杆时,操纵杆移动的距离由其自身长度和开关角的长度决定。护理人员使用操纵杆实现制动、操作方向刹和松开脚轮。
共由三个开关位置,均需要足够的空间才能安全使用刹车系统。我们为 PARAMOUNT BED 开发的系统没有方向刹,因此只包含两个开关位置,开关角在 30° 以内。这样病床制造商就获得了珍贵的额外空间,可以将病床高度调低至仅 20 公分。
通过紧密合作,我们作出了更多的改进,完善了总体应用,从摩擦锁紧的机制变成了钥匙系统。齿形连锁只需施加很小的力,即可实现制动。
形成该解决方案所涉及的挑战不容低估。一方面,我们的工程师需要在两个切换方向都获得温和的驱动力。
另一方面,他们要保证杠杆固定在释放位置,以阻止意外的切换操作,即便是有阻碍的情况下。
Kyosuke Kimura,八乐梦CEO
得益于切换角的减小,八乐梦可以使用更大的脚轮,这意味着运行动作可获改善。另外,因为我们解决方案的尖端设计,床仍旧可以下降到之前的高度。
我们为该公司提供了一套完美的总体系统,确保最高的安全性和最低的操作难度,从而优化了工作流程。
对这家亚洲市场的领导者而言,我们的另一优势在于全球各地都可享受我们设在东京的腾德日本子公司提供的直接服务。
与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议
TENTE Casters (Suzhou) Co., Ltd.
Unit 18, Ousheng Avenue No. 2
215221 Jiangsu
中国
Phone: +86 512 62716390
Fax: +86 512 62716392
Email: sales@tente.com