Портфолио решений

Еще меньше - больше преимуществ

Прочитать больше

Каждый, кто производит 90 000 больничных коек в год и поставляет их в 100 стран мира, должен иметь возможность твердо рассчитывать лишь на одно: на максимальную эффективность.

Именно по этой причине мы поставляем нашему клиенту LINET в три раза меньшее и при этом в три раза более эффективное с точки зрения хранения, капиталовложений и затрат решение – не в последнюю очередь, благодаря своевременным поставкам на базу компании в Чешской Республике.Тройной выигрыш в гибкости, прибыльности и производительности.

Стартовая точка

Международная группа LINET SE предлагает инновационные кровати для больниц, домов престарелых и иных подобных учреждений, а также широкий спектр продуктов для различных лечебных систем и медицинскую мебель для больниц и учреждений по уходу. LINET настаивает на использовании роликов TENTE в составе своих разнообразных продуктов, произведенных на ее заводе в Чешской Республике.

Работа сборочной линии и малые партии

У LINET есть четкая стратегию производства, направленная на то, чтобы избегать складских излишков и длительных сроков хранения. Поэтому компания использует систему управления Kanban для контроля своих процессов. Это позволяет гибко производить именно то количество товаров, которое а каждом конкретном случае заказал клиент – рабочий процесс, в котором все отдельные этапы точно координируются друг с другом без каких бы то ни было задержек. Чтобы не нарушать столь четко выверенную последовательность действий и рабочих операций, LINET должна получать в своих поставках только нужные ей ролики и только в нужных для производства количествах. Учитывая широкий ассортимент выпускаемых больничных коек, кушеток и боковых столов, а также очень разные размеры партий продукции, это непростая задача - но не та, с который мы не могли бы справиться

Наше умное решение по повышению мобильности

WМы тесно сотрудничаем с LINET с 1992 года. Наши сотрудники в Чешской Республике поддерживают непосредственную связь с системой управления складскими запасами LINET, с тем чтобы можно было оперативно вносить улучшения в рабочие процессы. Поэтому мы можем в любой момент времени точно знать, какие ролики в настоящее время помещаются на склад или используются непосредственно в производстве.

Наша команда проверяет, какие именно продукты покидают склад LINET в течение дня, и какие именно продукты нуждаются в пополнении - мы видим это до самой последней детали:

Какие именно ролики нужны? Каковы специфические требования к конструкции? Какие размеры, цвета и материалы необходимы? У нас есть все возможности по оперативному реагированию на спрос, и мы гарантируем быструю доставку нужных позиций даже в больших количествах. LINET кроме того выигрывает и от другого преимущества столь близких рабочих отношений. За счет наличия надежных данных для планирования, поскольку у нас есть средства прогнозирования точного количества роликов, которое потребуются LINET каждый год - по всем сегментах – мы можем соответственно управлять нашими производственными, сборочными и складскими операциями

Наша работа в плане оказания помощи в упорядочении разнообразия продуктов, предлагаемых изготовителем больничных коек, не ограничивается одной лишь логистикой. Разнообразие наших собственных продуктов впечатляет никак не меньше. Поэтому мы можем предложить компании широкий выбор роликов и колес, способных обеспечить нужные решения применительно ко всем задачам и всем требованиям медицинского рынка - в нужных размерах и с нужным функционалом.

TENTE не только предлагает нам подходящие продукты, но и обеспечивает доставку в срок.

Zbyněk Frolík Генеральный директор и основатель LINET SE Group

Повышенная производительность, меньшее количество затрат

Сроки исполнения заказов и материальные запасы сведены к минимуму за счет своевременности поставок. Кроме того, LINET не нужен персонал для работы с запасами-материально технических средств – им нужен персонал для оформления поступающих товаров. Такой подход значительно повышает эффективность производственных процессов.

Компания значительно меньше привязана к капиталу и экономит на управлении запасами и расходами на персонал.

Были минимизированы временные затраты на обработку заказов на покупку. Нам нравятся основанные на доверии деловые отношения, поэтому LINET пользуется всеми преимуществами более высокой производительности, что отражено в чрезвычайно эффективном производственном процессе.

Связанные решения и компетенции

Как инновационный ролик значительно улучшает логистику - сам по себе

Просто быстрее: электронный обмен данными

Напольное покрытие: новый вызов

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация