Портфолио решений
Как инновационный ролик значительно улучшает логистику - сам по себе
CHEP – международный поставщик решений для цепочек поставок, обслуживающих потребительские товары, свежие продукты питания, напитки, производственный и розничный сектора торговли в более чем 60 странах. CHEP предлагает широкий спектр логистических, операционных платформ и вспомогательных услуг, призванных повышать производительность, снижать риски, повышать экологическую устойчивость.
CHEP с ее 12 500 сотрудниками и порядка 300 миллионами многоразовых платформ (поддонов и контейнеров) предоставляет всесторонние услуги исключительной ценности, оказывая поддержку более 500 000 клиентских точек для таких глобальных брендов, как Procter & азартные игры, Sysco, Kellogg's и Nestlé. CHEP является частью группы Brambles, оператора портфеля, в который входит IFCO, ведущий поставщик многоразовых пластиковых контейнеров (RPC) для глобальной цепи поставок свежих продуктов, а также специализированных решений в области контейнерной для автомобильной промышленности.
Все больше и больше потребителей предпочитают делать покупки в небольших магазинах по месту жительства, а не ездить в супермаркеты на окраине города. Однако, в торговых и складских помещениях таких небольших магазинчиков просто нет места и практически невозможно использовать большие поддонные тележки или европоддоны. По этой причине CHEP разработали мобильный четверть-поддон, который отлично подходит для работы в ограниченном пространстве и оптимизирует внутренние логистические процессы: так называемую тележку.
Ее интеллектуальный дизайн гарантирует легкость перемещения товаров в узких проходах и обеспечивает гибкую презентацию и быстрое наполнение в месте продаж. Для пополнения спектра решений для мерчендайзинга, CHEP нужны были ролики, достаточно тихие, гарантирующие безопасность и удобство управления, позволяющие быстро и стабильно складывать платформу после ее использования. Выполнение этого требования имело первостепенное значение для мирового лидера рынка. Хранение, доставка и сбор миллионов поддонов по всему миру - это огромная логистическая задача, которая должна выполняться без проблем и сбоев - и теперь, благодаря нашей поддержке, это стало возможно
Наша первая мысль заключалась в следующем: четверть-поддон требует применения системы из двух поворотных и двух неповоротных роликов. Затем мы подумали, что обычный поворотный ролик будет вращаться по время подъема, что затруднит сборку роликовых витрин. Сотрудникам магазина пришлось бы выправлять положение роликов вручную. Кроме того, существовал риск того, что роликовые выкладки могут оказаться выложенными под углом, что увеличивало бы риске несчастных случаев. Поэтому наши инженеры разработали особую конструкцию – с интегрированными пружинами, позволяющими роликам автоматически возвращаться в прямое положение после каждого движения.
Затем мы совместно с CHEP плотно работали над решением вопроса крепления роликов к платформам для обеспечения ровной укладки товара. Кроме того, замок на одном из двух поворотных роликов не позволяет клиентам непреднамеренно перемещать поддоны, что снижает риски несчастных случаев. Нам также важно было учесть и другие вопросы: как гарантировать оптимальный комфорт для пользователя? Как улучшить взаимное ориентирование, с тем чтобы облегчить работу? Ответ кроется в цветовой гамме. Неповоротные ролики оснащены серыми колесами, а поворотные ролики - синими колесами. Простая в использовании система предотвращает ненадлежащее взаимное ориентирование тележек и обеспечивает их быстрое выравнивание.
Однако, при разработке этих роликов мы рассматривали их не только с точки зрения использования внутри магазина, но и вне его. В конце концов, платформы прибывают на грузовиках и уже оттуда ввозятся в помещение магазина - прямо по тротуару, ранним утром. Поэтому отличная звукоизоляция также чрезвычайно важна. Мы – опытный производитель бесшумных роликов, поэтому справиться с этой задачей нам было несложно.
Daniel Lopez Uran, Директор управления иноваций и продуктов CHEP Europe
Стопор является жизненно важным элементом и повышает безопасность при транспортировке и доставке в места назначения. В небольших магазинчиках, в которых персоналу приходится постоянно перемещать поддоны, такая конструкция экономит огромное количество времени и, таким образом, задает совершенно новый уровень эффективности - от точной подачи, до надежной выкладки и своевременного пополнения.В дополнение к непосредственным преимуществам с точки зрения повседневных продаж, наше решение оказало также и решающее влияние на CHEP: компания смогла улучшить свои общемировые логистические процессы. Проще говоря, небольшие ролики сделали возможной большую оптимизацию. Благодаря функции самовыравнивания, построенные на базе тележек витрины и выкладки стало гораздо быстрее создавать и выкладывать, при этом повысилась надежность их хранения и сократилось время доставки в нужное место.
Наше решение помогло улучшить все звенья цепи поставок по всему миру.
Так как мы работаем на глобальном уровне, мы также смогли убедить CHEP в своих способностях работать на международном уровне. С нашим персоналом, представленным на всех пяти континентах, мы предлагаем услуги по всему миру, быстро и оперативно реагируя на любые требования.