Портфолио решений

Рабочие платформы с критическим специальным оборудованием: повышенная безопасность.

Прочитать больше

Всякий, кто когда-либо стоял на стуле для замены лампочки, точно знает, насколько в этом деле важно иметь под ногами безопасную основу.

Это в не меньшей степени касается и промышленных рабочих платформ. Они должны легко перемещаться, обеспечивая при этом устойчивость высокую стабильность, когда кто-либо работает на их верхней платформе. Это именно то, что предоставлябт наши ролики серии Alpha safety с тормозом колеса. Наш бельгийский клиент SNCB использует их в качестве опор для своих рабочих платформ, в составе которых наши ролики гарантируют самый высокий уровень безопасности.

Стартовая точка

Бельгийская железнодорожная компания SNCB пользуется многочисленными и разнообразными ангарами для транспортных средств. На своей производственной площадке в объекте Арлон около 125 железнодорожников занимаются уборкой, обслуживанием или ремонтом железнодорожных вагонов. Их работа связана с применением больших мобильных железнодорожных рабочих платформ, которые перемещаются по обслуживаемой железнодорожной ветке. Такие рабочие платформы обеспечивают оптимальный доступ к местам поездов и должны гарантировать абсолютную устойчивость..

Физическое напряжение, здоровье и благополучие

Одним из главных приоритетов SNCB является постоянное повышение безопасности в используемых для проведения техобслуживания ангарах. Не менее важны также и эргономическая оптимизация и улучшение условий труда сотрудников. Компания хочет исключить скелетно-мышечные травмы, которые могут быть вызваны, в частности, необходимостью постоянно сутулиться при работе. Сервисные платформы должны отвечать вышеуказанным приоритетам в как можно большей степени. Они должны быть легки в маневрировании, они должны обеспечивать сотрудникам удобный и беспроблемный доступ к окнам, наружным стенам и всем прочим поверхностям вагонов и локомотивов. Если рабочие расхаживают по поверхности платформе, она не должны даже пошелохнуться - даже если сотрудники работают в это время с мойками высокого давления или другим тяжелым оборудованием. Поэтому бельгийская железнодорожная компания нуждалась в решении, которое полностью отвечало бы этим требовательниям – и они нашли нужное решение с нашими роликами Alpha safety.

Наше умное решение по повышению мобильности

Серия Alpha safety имеет встроенную систему блокировки, которая обеспечивает максимальную безопасность при работе. Как и в в случае багажных тележек в аэропортах, ролики допускают вращение только тогда, когда пользователь нажимает и удерживает рукоятку управления стопором. Если рукоятка отпущена, ролики автоматически немедленно блокируются, а платформа становится неподвижной и устойчивой, как скала. Таким образом, ролики Alpha safety гарантируют надежную опору. Благодаря отличным характеристикам этих роликов, большие сервисные платформы может легко перемещать по прямой в соответствующие рабочие зоны.

Как только оператор выпускает ручку управления стопором, чтобы взобраться на сервисную платформу, она остается недвижимой и не перемещается ни на дюйм. Мы рассмотрели также и эргономический аспект проблемы: ручка блокировки роликов расположена теперь на высоте плеча, легко доступна и удобна в эксплуатации. Наши инженеры пристально изучили и среду, в которой эксплуатируются сервисные платформы.

Они убедились, что ролики не могут разблокироваться непреднамеренно. Например, если сотрудник с тяжелым грузом должен попасть на рабочую платформу или случайно соприкоснуться с рабочей рукояткой. Управляющий элемент и тормоз подключаются через кабель Боудена, который защищен от повреждения стальной трубкой. Сила, необходимая для управления рукояткой, была установлена настолько точно, что невозможно случайно освободить тормоз.

TENTE Alpha safety - это решение со встроенным здоровьем и безопасностью.

Yves Hénoumont, техническая слуюба, SNCB

Максимальная безопасность работы и эргономика

Благодаря роликам Alpha safety охрана труда в цехах SNCB заметно улучшилась. Большие платформы для проведения обслуживания легко перемещаются, но мгновенно останавливаются, как только сотрудник отпускает стопорную рукоятку и забирается на платформу. Платформа остается устойчивой, неподвижной и стабильной, даже если сотрудники перемещаются по ней с тяжелым оборудованием.

Также предотвращена и случайная разблокировка роликов, равно как и опасности со стороны третьих лиц. Кроме того, безопасные ролики Alpha снижает физическую нагрузку на персонал. Это связано с тем, что ручка управления стопорным устройством расположена эргономично и не ухудшает здоровья сотрудников.

Связанные решения и компетенции

Мобильность в условиях демографического сдвига

Fallstudie

Eine Rolle, die eigentlich unmöglich ist - Eigentlich

Вдохновение для рынков

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация