Customer reference
Menos é mais – mais vantagens.
A multinacional LINET Group SE produz inovadoras camas para clínicas e tratamentos e oferece ainda uma ampla gama de produtos de sistemas terapêuticos e móveis para hospitais e instituições de tratamento. A LINET compra exclusivamente à TENTE os rodízios para os seus diversos produtos, que são fabricados na fábrica de produção na República Checa.
Na sua produção, a LINET tem o claro objetivo de evitar uma sobreprodução e longos tempos de armazenamento. Para controlar os seus processos, a empresa aposta, por isso, no sistema de gestão Kanban. Isto permite produzir de um modo muito flexível, e de acordo com a encomenda do cliente, na respetiva quantidade solicitada – um procedimento, no qual os passos de trabalho se fundem suavemente e sem atrasos. Só devem ser fornecidos à LINET os rodízios que ela realmente precisa. Perante a diversidade de camas hospitalares, camas de tratamento e mesas de apoio e os mais diversos tamanhos de produção, essa tarefa não é fácil – mas também não nos coloca dificuldades.
Já desde 1992 que trabalhamos em estreita colaboração com a LINET. Para poder melhorar os processos de produção do fabricante de camas, os nossos colaboradores na República Checa estão ligados ao sistema económico de mercadoria da LINET. Podemos, assim, acompanhar os rodízios que estão a ser retirados do armazém e que são usados na produção.
A nossa equipa verifica diariamente quais são concretamente os produtos que saíram do armazém da LINET e que temos de reabastecer – nomeadamente até ao mais pequeno pormenor:
Que tipo de rodízio é preciso? Qual o equipamento e as características? Que tamanhos, cores e material? Podemos reagir flexivelmente à necessidade e garantir rápidas entregar mesmo em grandes quantidades. Na nossa estreita colaboração, a LINET beneficia de outra vantagem: Segurança de planeamento. Pois temos a possibilidade de prever com precisão a necessidade anual de rodízios da LINET em todos os segmentos e orientar a nossa produção, montagem e gestão de armazém com exatidão para tal.
E não é obviamente apenas na logística que estamos orientados para a multiplicidade da proposta do fabricante de camas. A nossa multiplicidade de produtos é igualmente impressionante. Propomos à empresa um grande portefólio de rodízios e rodas que tem a solução certa para todas as exigências no mercado da medicina – no tamanho certo e com as características adequadas.
Zbyněk Frolík, CEO e Fundador do Grupo LINET SE
Graças aos fornecimentos Just-in-Time minimizam-se os prazos de entrega e o stock de material. Além disso, a LINET não precisa de nenhum armazenamento de reserva, mas apenas de uma receção da mercadoria. Deste modo, aumenta-se substancialmente a eficiência do processo.
A empresa reduz visivelmente a sua imobilização de capital e poupa custos na gestão do armazém e o pessoal.
Minimizam-se ainda as demoras na gestão de encomendas. Na sequência da nossa colaboração de confiança, a LINET beneficia de uma melhor produtividade, que se reflete num processo de produção extremamente rentável.