ゴムタイヤの特性

続きを読む


ソリッドゴムタイヤとしても知られているゴムタイヤは、異なるエラストマーで作られており、例えば円筒形または円錐形などの異なるバージョンで入手可能である。

伸縮性のあるソリッドゴム製のタイヤは、高い負荷容量、優れた走行快適性、操作の容易さを特徴としています。同時に、それらは非常に耐磨耗性であり、従って床に優しい。タイヤにはプロファイルがないので、異物の数が少なくなります。しかし、比較的クッション性が低く、フラットで床にも最適です。 ゴムの耐熱温度は-20℃〜+ 85℃で、多くの用途に適しています。 ゴムタイヤの耐荷重能力は、DIN EN 12532に従って4km / hの速度で、またはDIN EN 12533に従って、6km / hの速度で試験されます。 .

ゴム製のタイヤは、異なる寸法で、必要に応じて、特別な特別なソリューションとして製造することができます。特定のモビリティソリューションを開発する際には、喜んでサポートを提供しています

ゴムタイヤの特性

伸縮性のあるソリッドゴム製のタイヤは、高い負荷容量、優れた走行快適性、操作の容易さを特徴としています。同時に、それらは非常に耐磨耗性であり、従って床に優しい。タイヤにはプロファイルがないので、異物の数が少なくなります。しかし、比較的クッション性が低く、フラットで床にも最適です。 ゴムの耐熱温度は-20℃〜+ 85℃で、多くの用途に適しています。 ゴムタイヤの耐荷重能力は、DIN EN 12532に従って4km / hの速度で、またはDIN EN 12533に従って、6km / hの速度で試験されます。 .

ゴム製のタイヤは、異なる寸法で、必要に応じて、特別な特別なソリューションとして製造することができます。特定のモビリティソリューションを開発する際には、喜んでサポートを提供しています

接触

あなたは個々の解決策に興味がありますか?

私達に相談しなさい - 私達はあなたに助言することが嬉しい

*必須フィールド

個々の要件に対する解決策 個人的に私達に連絡することを躊躇しないでください。

TENTE Casters Co., Ltd.

13, Chindori-cho, Ichikawa-city

Chiba, 272-0126

日本

Phone: +81 47 300 2333

Fax: +81 47 300 2334

Email: tente.group.jp@tente.com