事例研究

理論上、無理だと言われたキャスター

続きを読む

キャスターを探している場面を想像してください。

大きさ、高さがピッタリなキャスターがありました。しかし、筐体全体の高さを加味する必要があることが後々判明しました。病院では特に、こうした要素は非常に重要です。キャスターフィッティングの高さはキャスター径の大きさを超えてはならないという安全上の考え方があるからです。キャスター径を大きくし、高さを抑えるという理論は事実上不可能でした。しかし、テンテはそれを成し遂げ、Stiegelmeyer 社にリネアを供給することができました。

原点

Stiegelmeyer グループは病院用ベッドを製造するメーカーです。また、病院用家具も手掛けています。病院では患者の安全を考慮し、ベッドの高さを抑えることが求められます。得に高齢者のベッドからの落下は重大な事故につながります。怪我のリスクを軽減するため病院用ベッドは高さを抑えることが求められています。

全体の高さにかかわる問題です。

病院の全患者の半数が65歳以上とされています。この傾向は今後も増え続ける見込みです。よって、落下を防ぐことは非常に重要となります。Stiegelmeyer 社はPuroという病院用ベッドを開発し、看護師がベッド高さを変更できる仕様にしました。ベッドのキャスターは全体の高さを抑えるために重要な要素の1つです。

当社の賢いモビリティソリューション

テンテは60年以上、Stiegelmeyer 社から信頼できるパートナーとして選ばれつづけてきました。病院用ベッドPuroのようにリネアなど理想的なソリューションを提供してきました。特徴の一つは取付高さが低いことです。ホイール径125mmでは取付高さを130mmを可能にしております。

リネアを開発する際、安全面は決定的な要素でした。テンテの技術者も病院環境を考慮に入れ、その影響についてフォーカスしました。それはデザインや衛生面、ノイズ軽減、走行時の特徴にまで及びました。2つの精密ボールベアリングを使用することで、旋回を非常にスムーズに行うことを可能にしました。また、センターロック機能はメンテナンスフリー仕様です。

キャスターの見た目に関しても、病院内の景観、ベッドフレームに合うようにデザインされました。ホイール中心部のカバーはカスタマイズが可能です。なめらかな表面はホコリを寄せ付けず、手入れが簡単です。病院のベッドは休息、安息の場所であるため、キャスターロック、解除時の音は静かでなければなりません。

私たちの2つの家族経営の企業は、今では50年近くにわたって緊密に協力してきました。

Georgie Kampisiulis Kemmler:マネージングディレクター、Anja Kemmler:Stiegelmeyer Groupの株主

安全性の向上

リネアは病院内の患者の安全性の向上を可能にしました。ベッドの高さを抑えることで、看護師が床面から28cmの高さにベッドを調整することができます。これにより、双輪キャスターリネアは病院内でのケガのリスクを軽減することができます。

このスマートキャスターは、全体の高さがより高いモデルと同じ耐荷重能力を提供し、また、容易に段差や凹凸のある床面でも操作が可能です。最高の衛生基準を満たし、特に簡単な操作で優れており、全体の高さが低くてもその偉大さを証明しています。

接触

あなたは個々の解決策に興味がありますか?

私達に相談しなさい - 私達はあなたに助言することが嬉しい

*必須フィールド

個々の要件に対する解決策 個人的に私達に連絡することを躊躇しないでください。

TENTE Casters Co., Ltd.

13, Chindori-cho, Ichikawa-city

Chiba, 272-0126

日本

Phone: +81 47 300 2333

Fax: +81 47 300 2334

Email: tente.group.jp@tente.com

登録


登録済みのお客様




新規顧客

登録