事例研究
重要な特殊設備を備えた作業プラットフォーム:安全性の向上
ベルギーの鉄道会社SNCBは、車両用の様々なメンテナンス用のハンガーを運営しています。Arlonの施設では、約125人の鉄道従業員が鉄道車両の清掃、修理、修理に従事しています。これには、メンテナンスラインに沿って移動する大型の可動式レールガイド付き作業プラットフォームの使用が含まれます。作業プラットフォームは、個々の車両領域への最適なアクセスを可能にし、絶対的な安定性を保証する必要があります。
SNCBの優先事項の1つは、メンテナンス用ハンガーの安全性を継続的に向上させることです。人間工学的な最適化と従業員の労働条件の改善も同様に重要です。同社では、例えば筋肉疲労による筋骨格系の障害を予防したいと考えています。
メンテナンスプラットフォームは、可能な限り正確にこのコンセプトに統合する必要があります。彼らは操縦が容易で、従業員に窓、外壁および他のすべての車両表面への便利で快適なアクセスを提供する必要があります。たとえ従業員が高圧クリーナーやその他の重い物を扱っていても、誰でも足踏みをしてすぐにプラットフォームを動かすことはできません。
したがって、ベルギーの鉄道会社は、これらの厳しい要件を完全に満たすソリューションを探していました。アルファの安全性について正しい答えを見つけました。
Alphaの安全装置には、作業中の安全性を最大限確保するロックシステムが組み込まれています。空港の荷物用トロリーと同様に、キャスターは、ユーザーがホイールロックの操作ハンドルを押したままにしておくと移動することができます。ハンドルが解放されると、キャスターは自動的にロックされ、プラットフォームはすぐに静止していて、岩のように安定しています。このようにして、Alphaの安全性は安全な立場を保証します。
キャスターの優れた走行特性のおかげで、大規模なメンテナンスプラットフォームをそれぞれの作業領域に一直線に簡単に押し込むことができます。
オペレータがメンテナンスプラットフォームに入るためにハンドルを解放するとすぐに、プラットフォームは1インチ移動しません。私たちはまた、人間工学的観点からの挑戦と見なしましたホイールロックを解除するためのハンドルは、肩の高さに位置し、容易にアクセス可能であり、したがって操作するのも快適である。
私たちのエンジニアは、周囲にも注目しました。
彼らは、重い物を持った従業員が作業台にぶつかったり、誤って操作ハンドルに触れるなど、キャスターを意図せずに解放できないようにしました。操作要素とブレーキは、鋼管による損傷から保護されたボーデンケーブルを介して接続されます。ハンドルを操作するために必要な力は、誤ってロックを解除することができないほど正確に設定されています。
Yves Hénoumont, Technical service, SNCB
大規模なメンテナンスプラットフォームは簡単に動かすことができますが、従業員がロックハンドルを解放してプラットフォームに乗り込むとすぐに絶対に不動になります。重機で作業していても、メンテナンスプラットフォームは安定しており、固定されていて安全です。
車輪の誤ったロック解除も防止され、第三者による危険も回避されます。さらに、Alphaの安全性は物理的な歪みを軽減します。これは、ロック装置の操作ハンドルが人間工学的に配置され、SNCBメンテナンスホールの健康状態を改善するためです。アルファの安全のおかげで、SNCBのメンテナンスホールでの健康と安全性が大幅に向上しました。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com