事例研究

0%の金属のおかげで100%安全

続きを読む

すでに磁石をコインにつけている人は、どのような力を発揮できるのかを知っています。

病院のMRI画像は似ています。身体の診断画像を得るために、装置は強い磁界を発生させます。したがって、特定のMRI室では、磁気コンポーネントを含まないデバイスおよび家具のみが許可されます。このため、お客様のRCNは特別なMRI製品の製造に、弊社のLevina scanという、高い安全基準を満たす完全に金属を含まないキャスターを使用しています。

原点

RCN MEDIZIN- UND REHATECHNIK GmbHは、日々のケアのための幅広い製品を開発しています。シャワースツール、車椅子、歩行器などがあります。同社はまた、非磁性の椅子、輸液スタンド、ソファ、棚も提供しています。これらは、特に、磁気共鳴イメージングまたは要するに、MRIの分野での使用に特に推奨される。同社は30年以上にわたり看護援助を行っており、米国とドイツの工場で約100人を雇用しています。

 

特別な条件

MRI装置は、高解像度の画像を生成し、放射線への曝露を伴わないません。断層撮影の間、強度がテスラで測定される電磁場が生成される。3つまでのテスラを備えたMRI装置は病院の標準装備です。正確さを高めるために、医師はテスラ値の高いデバイスを使用しています。これは、MRI装置の近くで磁性物体が禁止されていることを意味します。引きつける力が強大なため、職員や患者に危険が及ぶ可能性があります。したがってRCNは、この分野の厳しい要件を妥協することなく満たす医療用家具を開発しています。この家具は、標準化された白色プラスチックチューブでできており、独特の特徴を持っています。

 

RCNは、最大3テスラのMRI用のプラスチックと真ちゅう製の製品を製造しています。この金属を含むキャスターもこのTeslaの範囲で使用されます。真ちゅうは、ボールベアリングと取付金具に使用されます。しかし、7テスラ以上の試験では、家具や機器の承認要件は真の課題です。非磁性黄銅も許されません。一部の国では、MRIゾーンに入る前に特別なセキュリティゲートがあり、残留磁気を検出するとアラームが鳴ります。

したがって、RCNは金属成分を全く含まない全プラスチック製品も製造しています。RCNは、これらの注入スタンド、ソファや椅子が安全な移動性を保証するために、この用途に高い仕様を満たすキャスターを必要とします。

 

当社の賢いモビリティソリューション

7つのテスラからの特に強力なMRIのために、私たちはトータルロック付きRCNのLevinaスキャンの特別な変形を開発しましたこのソリューションに関する注目すべき点:私たちは、取り付け金具、特にボールベアリングについても真鍮を使用しなくなっています

 

キャスターは100%プラスチックで構成されています。したがって、Levinaスキャンは残留磁化を示さず、MRIイメージングにおける最高レベルの安全性を保証します。真ちゅうを含むものと比較して、それは耐荷重能力が高く、80kgまでの重量を運ぶことができます。さらに安全性と安定性を提供するために、私たちは個別の適応も行ってきました。

 

キャスターの軸は、RCNの標準プラスチックチューブのサイズに適合しています。

 

さらに、私たちはフレーム上にプラスチック製のねじでLevinaスキャンを固定し、ステムがねじれないようにしました。キャスターは、100ミリと125ミリのサイズ、シンプルな旋回キャスター、またはトータルロック付きの旋回キャスターとして利用できます。

 

 

Levinaスキャンは100%を表します。<br/> プラスチック100%、安全性100%。

Volkmar und Michael Jung, Managing Director of RCN

国際的な利点と様々なアプリケーション

Levinaスキャンでは、RCNはMRI用の完璧なキャスターを備えています。全体がプラスチックで作られていますが、優れた耐荷重能力を持ち、最大の安全性を示しています。その性質上、金属探知器のロックが使用されるMRI室にも適しています。

 

このソリューションは、RCNの国際的なビジネスにとっても有益な利点を提供します。

 

各国は、MRI環境での製品の使用を管理する独自の規則を持っています。

 

Levina Scan:世界中で無制限に使用できる、完全に金属を含まない製品です。

国固有の規制に関する広範な研究はもはや必要ではないRCNは、MRI分野だけでなく、研究施設や空港のセキュリティゲートにもプラスチックキャスターを使用できます。

 

関連ケースとコンピテンシー

方向ロック機構:方向安定性を容易に

危険に直面して:統合された健康と安全

市場に対するインスピレーション

コンタクト

TENTEのソリューションに興味がおありですか。

お気軽にお問い合わせ下さい

*必須フィールド

お気軽にお問い合わせ下さい。

TENTE Casters Co., Ltd.

13, Chindori-cho, Ichikawa-city

Chiba, 272-0126

日本

Phone: +81 47 300 2333

Fax: +81 47 300 2334

Email: tente.group.jp@tente.com