一般情報

方向ロック機構:方向安定性を容易に

続きを読む


方向ロックは旋回キャスターに取り付けられ、ペダルなどのさまざまな操作要素で制御できます。

旋回キャスターは通常、あらゆる方向に動くことができます。方向ロックを使用すると、キャスターは移動方向にロックされるため、指定された方向にのみ移動できます。これにより、狭い廊下での長距離の直線移動がはるかに簡単になります。

また、方向ロックには別の利点もあり、高速走行時にキャスターの振動を防止します。TENTE Linea e-lockなど、最新の製品ソリューションは、電子的に作動する方向ロックシステムを提供します。このシステムは、キャスターを個別制御できるボタンで簡単に操作でき、制御機能を既存の操作パネルに統合することも可能です。

接触

あなたは個々の解決策に興味がありますか?

私達に相談しなさい - 私達はあなたに助言することが嬉しい

*必須フィールド

個々の要件に対する解決策 個人的に私達に連絡することを躊躇しないでください。

TENTE Casters Co., Ltd.

13, Chindori-cho, Ichikawa-city

Chiba, 272-0126

日本

Phone: +81 47 300 2333

Fax: +81 47 300 2334

Email: tente.group.jp@tente.com

登録


登録済みのお客様




新規顧客

登録