事例研究
より多くの利点
多国籍のLINETグループは、病院、老人ホーム用の革新的なベッドを作り、病院や介護施設の治療システムと医療家具のための幅広い製品を供給しています。LINETは、チェコの生産工場で製造されたさまざまな製品にTENTEのキャスターを使用することを主張しています。
LINETは明確な生産戦略を持ち、余分な貯蔵時間を避けることを目指しています。したがって、同社はかんばん管理システムを使用してプロセスを管理しています。これにより、任意の特定のケースで顧客が注文した番号を柔軟に生成できるようになります。個々のステップが遅延なしでシームレスなフローで調整されるプロセスとなります。このため、LINETは実際に必要とされるキャスターのみを供給されます。
病院用ベッド、ソファベッド、サイドテーブルなど異なる生産バッチサイズを考えると、これは意味がありませんが、困難を引き起こす可能性はありません。
私たちは1992年以来LINETと緊密に協力してきました。チェコの従業員は、LINETの在庫管理システムと連携しており、ベッドメーカーの生産プロセスを改善することができます。したがって、現時点でどのキャスターが在庫切れになっており、生産に使用されているかを正確に把握することができます。
当社のチームは、日々LINET倉庫から出荷され補充する必要のある製品を確認し、要件を最後まで詳細に確認します。
どのタイプのキャスターが必要ですか?設計はどうですか?どのサイズ、色、材質が必要ですか?
当社は、需要に対応できる柔軟性を持ち、大量の場合でも迅速な配送を保証することができます。LINETはまた、密接な関係の別の利点から利益を得ております。信頼性の高いデータの形で、LINETが毎年必要とするキャスターの正確な数をすべてのセグメントで予測する手段があるため、それに応じて生産、組立、倉庫運用を管理することができます。
当然のことながら、ベッドメーカーの製品の多様性へのコミットメントは物流に限定されていません。当社製品の多様性は同様に印象的です
したがって、当社は適切なサイズと適切な機能で、医療市場のあらゆる要件に適切なソリューションを提供する能力を備えたキャスターとホイールの幅広い選択肢を提供することができます。
Zbyněk Frolík, CEO and founder of the LINET SE Group
リードタイムと材料在庫はジャストインタイムのおかげで最小限に抑えられます。さらに、LINETは在庫のためにスタッフを配備する必要はなく、入庫の際のみスタッフを配備するだけで済みます。このアプローチは、プロセス効率の大幅な向上をもたらします。会社の経費はかなり少なく済み、在庫管理と人件費の節約につながります。
購買発注処理に費やされる時間も最小限に抑えられます。
私たちは信頼に基づいたビジネス関係を享受しており、LINETは非常に効率的な製造プロセスに反映されているため、生産性の向上を享受しています。
私達に相談しなさい - 私達はあなたに助言することが嬉しい
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Fax: +81 47 300 2334
Email: tente.group.jp@tente.com