事例研究
革新的なキャスターが物流を大いに向上させる方法
CHEPは、60カ国以上で消費財、生鮮食品、飲料、製造および小売業にサービスを提供するサプライチェーンソリューションのグローバルプロバイダーです。CHEPは、パフォーマンスを向上させ、リスクを低減し、環境の持続可能性を改善するように設計された、幅広い物流、運営プラットフォームおよびサポートサービスを提供しています。
CHEPの12,500人の従業員と約3億種類の再利用可能なプラットフォーム(パレットとコンテナ)は包括的な考え方と優れた価値を提供し、Procter、Sysco、Kellogg's、Nestléなどが利用しております。CHEPはBramblesグループの一員であり、世界各地の新鮮な食糧サプライチェーンへの再利用プラスチック容器(RPC)の大手プロバイダーであるIFCOと、自動車業界に特化したコンテナ物流事業を担当しています。
ますます多くの消費者が、町の郊外にあるスーパーストアに行くのではなく、小さなコンビニエンスストアで買い物をすることを好みます。しかし、これらの店舗のセールスや保管場所にはスペースがほとんどなく、大きなパレットトラックやユーロパレットを使用することは事実上不可能です。このため、CHEPはコンビニエンスストアの限定されたスペースに完全に適合し、内部の物流プロセスを最適化するモバイル四分割パレットを開発しました。
そのインテリジェントなデザインは、狭い通路での商品の動きを非常に簡単にし、販売時のフレキシブルな陳列と迅速な補充を可能にします。この補充およびマーチャンダイジングソリューションでは、
CHEPは静かなキャスターを求めていました。安全で安全な取り扱いが保証され、一度使用されたプラットフォームの迅速で安定した積み重ねに役立ちます。これは、世界的な市場リーダーにとっての中心的な重要性でした。世界中の何百万ものパレットを保管、配送、回収することは、物流上の大きな課題であり、円滑に機能しなければなりません。
最初の考えはクォーターパレットには、2つの旋回キャスターと2つの固定キャスターが必要です。次に従来の旋回キャスターは、持ち上げたときにねじれて、ホイールディスプレイを積み重ねることをより困難にします。ショップスタッフは毎回キャスターを手でまっすぐにする作業が必要でした。加えて、車輪付きディスプレイを斜めに積み重ねると、事故の危険性が増すというリスクがあります。私たちのエンジニアは特別なデザインを開発しました。これはキャスターがあらゆる動きの後に自動的に直線位置に戻ることを可能にしたこの組み込まれたスプリングです。
次のステップとして、CHEAPと協力して、キャスター固定をプラットフォームに合わせてスムーズにスタッキングするように調整しました。さらに、2つの旋回キャスターの一方をロックすると、誤ってパレットを動かしたり、事故の危険性を高めたりすることがありません。
他の重要な質問を見ることも重要でした。どのようにして最適な使いやすさを保証できますか?作業を簡単にするために、アラインメントを改善するにはどうすればよいですか?答えは配色にあります。固定キャスターには灰色のホイール、旋回キャスターには青色のホイールを取り付けることで使いやすいシステムを実現し、ミックスアップを防ぎ迅速な位置合わせを保証します。
しかし、これらのキャスターを開発するにあたっては、店舗内での使用だけでなく、店舗外での使用についても検討しました。プラットフォームはトラックで到着し、朝から早い時間帯の舗道沿いの店舗の敷地内に運ばれます。したがって、高い遮音性が不可欠です。サイレントキャスターの経験豊富なメーカーとして、私たちはこの課題を容易にクリアすることができました
Daniel Lopez Uran, Product Management and Innovation Director of CHEP Europe
ブレーキは重要な要素であり、輸送中の安全性が向上しています。スタッフが常にパレットを動かしている小さなお店では、この特別なデザインは膨大な時間を節約し、新しいレベルの効率化を可能にします。日々の販売における即時の利益に加えて、このソリューションはCHEPにとって決定的な効果をもたらします。これは世界的な物流プロセスの改善です。簡単に言えば、小さなキャスターは驚異的な最適化を行います。このおかげで、車輪付きディスプレイは、より速く積み重ねられ、より安全に保管され、より迅速に配送されるようになりました。
当社のソリューションは、世界中のサプライチェーンのすべての領域を改善します。
私たちはグローバルなレベルにありますが、CHEPも国際レベルでグローバルな能力をご提供することができました。5大陸にある私たちのスタッフは、世界中でサービスを提供し、すべての要件に迅速かつ柔軟に対応します。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com