カスタマー レファレンス
私たちの大切なパートナーの手助けをするキャスター:環境
ある大手航空会社は、年間31,000リットルの灯油を節約し、およそ78,000キログラムのCO2排出量を回避します。彼らは絶えず新たな節約の可能性を模索しており、それらを達成する方法を知っているパートナーでもあります。
スピリアント社は、彼らのトロリーをテストをすることにしました。目的は、軽量モデルにより航空機の燃料消費量とCO2排出量を削減を実現することです。スピリアント社は私たちに連絡し、新しいサービストロリーに適切なキャスターを提案できるか問い合わせをしてきました。 私たちの答えは? もちろんです!
そこで、スピリアント社とドイツの大手航空会社の協力のもと、航空機内でのでの使用の為に、さらにキャスターを改良しました。 ホイール、フォークおよびベアリングには超軽量の合成材料を使用し、固定用にはアルミニウムが導入されました。 結果として、0.35キログラムのTENTE Avianaライトが誕生しました。 しかし、最小重量に達成することは私たちの焦点の1つに過ぎず、衛生、安定性、安全性、デザインの高い基準を満たす為、当社のエンジニアは総体的な見方から取り組むことが不可欠であると考えました。
例えば、キャスターフォークを製造するために使用される合成材料は特に優れた安定性と高度の柔軟性を備えています。またフォークの輪郭は、サービスキッチンと航空機の狭い通路で楽に操縦できるように設計されました。
また私たちのエンジニアは飛行中の操作も念頭に置き、キャスターのロックシステムを設計しました。それにより、トロリーは乱気流また上昇や降下時でもしっかりと立ち止まっています。大手のドイツ航空会社にもTENTE Avianaライトを供給しました。
スピリアント社:Joachim Fröschle氏 エンジニアリング マネージャー, LSGグループメンバー
TENTE Avianaライトは、優れた安定性と高度の柔軟性を備えています。また驚くほど軽量です。
そのドイツの航空会社は、キャスターとサービストローリーでセットあたり1.3 kgの節約で利益を得ています。しかし注目すべきことは、小さなキャスターが世界最大の航空グループの1つのサステナビリティレポート(持続可能性報告書)の全体的な結果に良い影響を与えることができるということです。
また、そのドイツの航空会社は、TENTE Avianaライトを装備した30,000台の新しい超軽量サービストロリーを使用しています。 TENTE Avianaライトキャスターは、年間1100万リットルの灯油を節約し、2800万キログラムのCO2を削減して環境を保護しています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com