Case study

Di meno è di più - più vantaggi.

Scoprite di più

Chiunque produca 90.000 letti ospedalieri l'anno e li consegni in 100 paesi deve poter contare su una cosa: la massima efficienza.

Per questo motivo forniamo al nostro cliente LINET una soluzione tre volte efficiente in termini di stoccaggio, investimenti e costi grazie alla nostra pronta consegna nella Repubblica Ceca. Un triplo bonus in termini di flessibilità, redditività e produttività.

Il punto di partenza

La multinazionale LINET Group SE produce letti innovativi per ospedali e case di cura e fornisce inoltre una vasta gamma di prodotti per sistemi terapeutici e mobili per uso medico per ospedali e strutture di cura. LINET continua ad acquistare le ruote per i suoi diversi prodotti, realizzati nella sede di produzione nella Repubblica Ceca, solo da TENTE.

Lavoro alla catena di montaggio e piccoli lotti

LINET ha una chiara strategia di produzione e cerca di evitare un produzione eccessiva e lunghi tempi di immagazzinamento. Per il controllo dei suoi processi l’azienda utilizza un sistema di gestione Kanban. Questo consente di poter produrre il numero di pezzi richiesto dal cliente in qualsiasi caso: si tratta di un processo i cui singoli passi sono coordinati in un flusso ininterrotto senza ritardi. A LINET vengono quindi fornite solo le ruote di cui ha realmente bisogno. Considerando la grande varietà di letti ospedalieri, poltrone e tavoli di appoggio e le dimensioni dei lotti di produzione estremamente diverse questo non è un compito facile, ma niente che potesse arrecarci difficoltà.

La nostra soluzione di mobilità intelligente

Collaboriamo a stretto contatto con LINET già dal 1992. Per migliorare i processi di produzione del produttore di letti, i nostri collaboratori nella Repubblica Ceca sono collegati al sistema di gestione del magazzino di LINET. In questo modo possiamo tenere traccia del numero esatto di ruote prelevate effettivamente dallo stock e utilizzate nella produzione.

Il nostro team verifica giornalmente quali prodotti hanno lasciato effettivamente il magazzino di LINET e devono essere riapprovvigionati, tutto nei minimi dettagli:

Quali tipi di ruote sono necessari? Quali sono le specifiche di progettazione? Quali dimensioni, colore e materiale sono richiesti? Abbiamo quella flessibilità che ci consente di rispondere alla domanda e possiamo garantire consegne rapide anche per grandi quantità. LINET trae anche un ulteriore vantaggio dalla nostra stretta collaborazione: disponiamo di dati affidabili per la pianificazione perché abbiamo i mezzi per prevedere il numero preciso di ruote che verrà richiesto da LINET ogni anno, in tutti i segmenti, quindi possiamo gestire le nostre operazioni di produzione, assemblaggio e immagazzinamento di conseguenza.

Naturalmente il nostro impegno a garantire la varietà di prodotti da parte del produttore di letti non riguarda solo la logistica. Anche la gamma dei nostri prodotti è notevole. Possiamo quindi offrire all'azienda un'ampia scelta di ruote con la possibilità di fornire la giusta soluzione per tutte le esigenze nel settore medico: nella giusta dimensione e con le funzionalità adeguate.

Non solo TENTE ci offre i prodotti giusti, bensì anche pronte consegne ogni volta.

Zbyněk Frolík, CEO e fondatore di LINET Group SE

Maggiore produttività, costi inferiori

Grazie alle pronte consegne i tempi di risposta e le giacenze di materiale vengono ridotti al minimo. Inoltre LINET non ha bisogno di occupare il personale per l'inventario, ma solo per le entrate di merci. Questo approccio aumenta notevolmente l'efficienza operativa.

Il capitale vincolato dell'azienda è inferiore e si risparmia sulla gestione del magazzino e i costi del personale.

Anche il tempo necessario per l'elaborazione degli ordini viene reso minimo. La nostra collaborazione si basa sulla fiducia e quindi LINET trae vantaggio dalla produttività migliorata che si riflette in un processo di produzione altamente efficiente.

Le nostre soluzioni

Quanta forza è necessaria per spostare 150 chili? Nessuna.

Una soluzione che mostra nuove strade, superando quelle vecchie.

"La sfida del pavimento": influenze di tipo funzionale

Contatti

Sei interessato a una soluzione personalizzata?

Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta

* Campo obbligatorio

Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci

TENTE AG

Bösch 41

6331 Hünenberg

Svizzera

Phone: +41 41 7810881

Fax: +41 41 7618963

Email: info.ch@tente.com