Case study

Un progetto di design e una mission chiara: la massima armonia.

Scoprite di più

Da cosa si riconosce un buon design? Dal linguaggio della forma? Dallo schema di colori? Dall'utilizzo dei materiali? Certamente tutti questi aspetti sono importanti.

Ma soprattutto dalla loro perfetta interazione, perché ciò che conta è l'armonia, che rappresenta l'obiettivo perseguito dai nostri clienti Tolix e Naber che, in uno dei loro progetti di prestigio, hanno optato per la soluzione perfetta: la ruota di design Linea.

Il punto di partenza

La francese Tolix Steel Design SAS è nota per gli arredi di design dalla grande espressività. L’azienda produce sgabelli, sedie e armadi in metallo zincato dal 1936 e ha reso i suoi prodotti vere e proprio icone di stile. La Naber GmbH è un’azienda a conduzione familiare, ricca di tradizione, che si è fatta conoscere soprattutto per le idee innovative di prodotti, come ad esempio la cucina mobile di design. Per la realizzazione di questa Concept Kitchen le due aziende hanno unito le proprie competenze conferendo nuovo dinamismo a questo segmento di mercato e ottenendo un risultato estremamente creativo.

Massimi standard di design

La "concept kitchen" è il contrario della cucina a incasso: può essere montata e smontata facilmente e adattata in modo semplice. L’idea era quella di progettare una cucina che potesse funzionare ovunque, che offrisse la massima flessibilità ed entusiasmasse per il suo aspetto armonico, grazie ai suoi angoli smussati e alle sue linee morbide e piacevoli. Per questo il design di eccellenza ha guidato anche la scelta delle ruote adeguate. Queste non dovevano solo essere integrate perfettamente nel linguaggio formale della cucina, ma anche seguirne lo schema di colori e, allo stesso tempo, essere estremamente durature. Questi requisiti possono essere soddisfatti solo da una soluzione: la nostra ruota di design Linea.

La nostra soluzione di mobilità intelligente

Grazie a una combinazione di schemi di colori e linee, la ruota Linea è perfetta per la Concept Kitchen di Tolix e Naber. Un fattore decisivo è rappresentato dalla precisa calibrazione dei colori della plastica impiegata.

Essa consente di uniformare dal punto di vista visivo arredi e ruote, nonostante la diversità di materiali. Grazie a questa combinazione, la tonalità di colore di Linea corrisponde esattamente al bianco specifico delle superfici metalliche verniciate. Per poter migliorare ulteriormente la sintonia tra ruota e supporto, la nostra attenzione si è rivolta all'interazione formale nell'area di interfaccia.

Insieme al designer Kilian Schindler, che ha creato la cucina mobile, abbiamo sviluppato un adattatore su misura che ci ha consentito di ottenere una transizione agevole.
Anche in termini di durata, Linea non accetta compromessi. Dopo tutto, questa ruota deve sopportare il peso di pesanti apparecchi da cucina e garantire un'elevata stabilità.

La soluzione personalizzata Linea si integra perfettamente nel nostro concetto di design.

Kilian Schindler, Designer

Un notevole risparmio in termini di costi

Abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti non solo una ruota adeguata, bensì un set completo. Ciò ha determinato un processo notevolmente più efficiente. Tolix e Naber hanno potuto fare completamente affidamento sulla nostra esperienza quando si è trattato di generare la perfetta transizione dalla ruota alla cucina.

La collaborazione nello sviluppo dei prodotti ha consentito al nostro cliente di risparmiare preziose risorse, tempo e denaro. Inoltre con questo elemento di connessione progettato individualmente abbiamo reso disponibile una soluzione che rendesse possibile una cucina mobile con caratteristiche di qualità così elevata.

Le nostre soluzioni

Design ai massimi livelli e idee personali.

In perfetta armonia: la mobilità al suo massimo livello

Scelta dei colori: l’intera gamma

Contatti

Sei interessato a una soluzione personalizzata?

Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta

* Campo obbligatorio

Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci

TENTE AG

Bösch 41

6331 Hünenberg

Svizzera

Phone: +41 41 7810881

Fax: +41 41 7618963

Email: info.ch@tente.com