Case study

Con Disney a bordo e TENTE in coperta.

Scoprite di più

Navigare in alto mare con Topolino e i suoi amici: le famiglie con bambini piccoli sulle navi da crociera della Disney Cruise Line possono immergersi in un affascinante mondo di fantasia.

E naturalmente ci siamo anche noi al centro dell'azione. Infatti la nostra azienda dota alcuni carrelli di servizio delle ruote TENTE Linea. Questa ruota offre un design personalizzato basato al 100 % sul tema Disney e garantisce che la Disney Cruise Line non devi neppure leggermente dalla sua rotta.

Il punto di partenza

I vacanzieri della Disney Cruise Line scelgono questa crociera soprattutto per l’inconfondibile mondo incantato offerto da Disney. Per l’azienda ogni oggetto dell’equipaggiamento deve essere perfettamente in linea con il proprio straordinario design aziendale e non deve spezzare in alcun modo la magia del mondo Disney.

CARRELLI DI SERVIZIO COME PARTE DEL MONDO DISNEY

Per la pulizia a bordo delle navi si utilizzano i carrelli di servizio del nostro cliente SOROL Hospitality Equipts GmbH. Anche questi devono essere perfettamente integrati nel design aziendale di Disney e rievocarne il mondo di fantasia dalla manopola alla ruota. SOROL GmbH rende possibile tutto questo con i propri modelli di carrelli, che possono essere personalizzati sulla base delle idee della Disney Cruise Line ed entrare a far parte del mondo fantastico della Disney. Prima di poter varare una nave da crociera, tutta l'attrezzatura viene controllata in una sala demo. I carrelli di servizio ricevono l'OK solo se sono perfettamente a posto. La SOROL GmbH si è rivolta a noi per assicurarsi che anche le ruote fossero perfettamente in linea con il concetto generale delle navi da crociera: è questo il motivo per cui la ruota TENTE Linea è salita a bordo.

La nostra soluzione di mobilità intelligente

Al fine di poter fornire al nostro cliente la ruota perfetta per questo scopo, abbiamo preso in considerazione la sfida da ogni punto di vista: quindi non abbiamo solo considerato le opzioni di design, ma anche tutti gli altri aspetti da valutare su una nave da crociera.

Criteri come sicurezza, stabilità, flessibilità e facile manovrabilità ci hanno spinto a scegliere la ruota TENTE Linea. La ruota di design garantisce alla SOROS GmbH un grande spazio creativo, essendo essa stessa creata sulla base di rigidi requisiti di design. La ruota può essere colorata con i colori aziendali e può essere provvista di un logo e di immagini.

La ruota doppia garantisce la massima flessibilità di sterzata e offre un’eccellente stabilità grazie alla sua ampia fascia. Può essere inoltre bloccata in direzione di marcia. Dopo l’attivazione del blocco direzionale, si sposta solo nella direzione desiderata.

Per quanto riguarda la possibilità di avere colori personalizzati, TENTE non lascia insoddisfatta alcuna richiesta.

Richie Okorie, Direttore commerciale SOROL GmbH

Un’integrazione perfetta con il design aziendale

Con la ruota di design Linea, la SOROL GmbH realizza progetti la cui alta qualità può essere raggiunta solo con TENTE. Indipendentemente dal modo in cui occorre veicolare i mondi tematici della Disney, la nostra soluzione soddisfa i requisiti di design più elevati con tonalità di colori infinite.

Ad esempio abbiamo realizzato la ruota con la tipica estetica degli anni ‘20 e ‘30 in argento oppure nel colore dorato tipico del marchio. In aggiunta, i nostri tecnici possono offrire un elevato livello di semplicità d’uso per l’utente: grazie alla TENTE Linea i carrelli di servizio possono essere manovrati facilmente anche negli stretti corridoi delle navi da crociera e convincono per l’elevata stabilità.

Le nostre soluzioni

In perfetta armonia: la mobilità al suo massimo livello

Design di prodotto come messaggio del brand

Talento organizzativo: codifica mediante colore

Contatti

Sei interessato a una soluzione personalizzata?

Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta

* Campo obbligatorio

Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci

TENTE AG

Bösch 41

6331 Hünenberg

Svizzera

Phone: +41 41 7810881

Fax: +41 41 7618963

Email: info.ch@tente.com

Registro


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione