Case study

La nostra soluzione per i requisiti di design elevati: una grande famiglia.

Scoprite di più

Ci sono le sedie tradizionali e poi ci sono quelle di Greiner.

Un’azienda sinonimo di design e funzionalità. E soprattutto di una vasta gamma di prodotti. Per Greiner è indispensabile avere una scelta di ruote che siano disponibili in diverse dimensioni e con funzioni differenti, ma che allo stesso tempo si integrino nel progetto di design dell’azienda. Oppure ruote da un’unica, grande famiglia di prodotti, come TENTE Linea.

Il punto di partenza

L’azienda a conduzione familiare Greiner GmbH realizza poltrone e sedute per diversi tipi di utilizzo, tra cui gli studi medici, gli ospedali, i parrucchieri o i veicoli, ad esempio. Da oltre 90 anni tre aspetti vengono ritenuti fondamentali:
design, funzionalità ed ergonomia eccellenti. L'obiettivo è soddisfare le esigenze più specifiche. Soprattutto è importante che il prodotto sia immediatamente riconoscibile come Greiner.

Diverse attività - un’immagine coerente

Le elevate aspettative in termini di design, funzionalità ed ergonomia riguardano tutti i componenti delle sedute e delle poltrone dell'azienda, quindi anche le ruote. In virtù della vasta gamma di prodotti offerta, il produttore necessita di soluzioni disponibili in diverse dimensioni che eseguano diverse funzioni in base al tipo di impiego e che abbiano un'immagine generale coerente. Quando Greiner era alla ricerca di ruote adatte alle sue poltrone mediche, si è rivolta a noi con questa sfida.

La nostra soluzione di mobilità intelligente

Per soddisfare le numerose esigenze di Greiner offriamo una soluzione vincente, nel vero senso della parola:

poiché il design della ruota gemellata Linea è stato insignito del premio Red Dot Award e si è guadagnato un nome nel campo delle applicazioni medicali. La varietà di modelli in questa famiglia di prodotti è decisiva. La ruota è disponibile in diverse dimensioni, con vari sistemi di bloccaggio ergonomici e convince per l’ampio ventaglio di vantaggi per il settore medicale. In breve: è destinata a soddisfare innumerevoli esigenze.
La famiglia Linea offre ruote semplici da pulire, versioni con altezza utile estremamente bassa o persino modelli con conduttività elettrica.

Le diverse tipologie di freno offrono una migliore ergonomia e sicurezza o un’eccellente stabilità direzionale. Inoltre la maggior parte delle ruote Linea, da 100, 125 e 150 millimetri, sono dotate in totale di quattro cuscinetti a sfere di precisione: una caratteristica esclusiva sul mercato. Le ruote con diametro inferiore dispongono opzionalmente di due cuscinetti a sfere. Non importa quale sia la variante scelta: ogni Linea garantisce caratteristiche di mobilità eccellenti e una manovrabilità agevole.

E anche in termini di design ogni esigenza viene soddisfatta: la famiglia di prodotti garantisce un’immagine coerente e può essere fornita in diversi colori speciali. Un altro grande vantaggio è dato dalla stampa dei copriruota. I produttori e gli utenti possono sfruttare le superfici per mostrare il proprio logo o per altri fini di codifica. È così che Linea si adatta a qualsiasi esigenza di progettazione e consente anche la codifica dei colori per ottenere un vantaggio in termini di identificazione semplice e univoca nei diversi reparti ospedalieri.

Il design uniforme della famiglia di prodotti TENTE ci consente un posizionamento esclusivo sul mercato.

Siegfried Greiner, Kristina Greiner, Direttori di Greiner GmbH

Posizione di mercato eccezionale grazie al design

La famiglia di prodotti Linea viene utilizzata da Greiner per diverse poltrone mediche.

Ogni ruota si adatta al colore esatto degli specifici prodotti e si inserisce con la massima naturalezza nel linguaggio di design aziendale. Naturalmente anche lo schema dei colori può essere progettato per soddisfare le esigenze dei clienti di Greiner. Per quanto concerne il design, Linea ottiene il massimo dei voti: grazie alle numerose possibilità di configurazione e adattamento offerte da TENTE, Greiner è in grado di differenziarsi ancora meglio, rafforzando il valore di riconoscibilità dei propri prodotti e occupando una posizione di spicco sul mercato.

Siamo anche lieti che la nostra soluzione intelligente sia riuscita a migliorare altro: la fiducia con cui le decisioni vengono prese in azienda. Non importa quali siano gli sviluppi all'orizzonte, Greiner può essere sempre certa di realizzare la ruota giusta. Ad esempio, in fase di progettazione di un tavolo di appoggio per una poltrona medicale, oppure se il pavimento del luogo di utilizzo è irregolare o quando è necessario un sistema di frenatura automatico. La famiglia di prodotti Linea garantisce sempre la giusta soluzione e un’immagine coerente.

Le nostre soluzioni

Un progetto di design e una mission chiara: la massima armonia.

Scelta dei colori: l’intera gamma

Con Disney a bordo e TENTE in coperta.

Contatti

Sei interessato a una soluzione personalizzata?

Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta

* Campo obbligatorio

Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci
Avatar
Avatar
Avatar

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione