Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

SNCB

Sécurité accrue sur les plateformes de travail grâce à des roulettes pivotantes verrouillables
sncb_banner
Quiconque s'est déjà assis sur une chaise pour remplacer une ampoule sait exactement à quel point il est important d'avoir une assise sûre.
Il en va de même pour les plateformes de travail industrielles. Ils doivent être faciles à déplacer, mais ils doivent également rester fermes chaque fois que quelqu'un travaille dessus. C'est exactement pour cela que nos roulettes verrouillables Alpha safety sont conçues. Notre client belge, la SNCB, les utilise pour ses plateformes de travail, où ils garantissent le plus haut niveau de sécurité au travail.

Le point de départ

La compagnie ferroviaire belge SNCB gère différents hangars de maintenance pour véhicules. Sur le site d'Arlon, quelque 125 employés des chemins de fer s'occupent du nettoyage, de l'entretien ou de la réparation des wagons. Cela implique l'utilisation de grandes plates-formes de travail mobiles guidées par rail, qui sont déplacées le long de la chaîne de maintenance. Les plateformes de travail permettent un accès optimal aux différentes zones du véhicule et doivent garantir une stabilité absolue.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Tenue physique, santé et bien-être

L'une des principales priorités de la SNCB est d'améliorer en permanence la sécurité dans le hangar de maintenance. L'optimisation ergonomique et l'amélioration des conditions de travail des employés sont tout aussi importantes. L'entreprise souhaite prévenir les troubles musculo-squelettiques, qui peuvent être causés par le fait de se baisser, par exemple. Les plateformes de maintenance doivent être intégrées le plus précisément possible dans ce concept. Ils doivent être faciles à manœuvrer et fournir aux employés un accès pratique et confortable aux fenêtres, aux murs extérieurs et à toutes les autres surfaces du véhicule. Les plateformes ne sont pas autorisées à bouger dès que quelqu'un y monte, même si les employés manipulent des nettoyeurs haute pression ou d'autres objets lourds. La compagnie ferroviaire belge recherchait donc une solution qui réponde pleinement à ces exigences rigoureuses. Ils ont trouvé la bonne solution avec les roulettes pivotantes à verrouillage Alpha safety.

Notre solution de mobilité intelligente

La roulette de sécurité Alpha safety est dotée d'un système de verrouillage intégré qui garantit une sécurité maximale au travail. Comme pour les chariots à bagages de l'aéroport, les roulettes ne peuvent être déplacées que lorsque l'utilisateur maintient la poignée de commande du verrou enfoncée. Si la poignée est relâchée, les roulettes sont automatiquement bloquées et la plate-forme s'arrête immédiatement, aussi stable qu'un rocher. Alpha safety garantit ainsi une base sûre. Grâce aux propriétés de fonctionnement exceptionnelles de la roulette de verrouillage, la grande plate-forme de maintenance peut également être poussée sans effort en ligne droite vers les zones de travail respectives. Dès que l'opérateur relâche la poignée et entre dans la plate-forme de maintenance, les roulettes sont verrouillées et la plate-forme ne bouge pas d'un pouce. Nous avons également examiné le défi d'un point de vue ergonomique : la poignée permettant de déverrouiller le blocage des roues est située à la hauteur des épaules, est facilement accessible et donc confortable à utiliser. Nos ingénieurs ont également concentré leur attention sur l'environnement immédiat. Ils ont veillé à ce que les roulettes pivotantes ne puissent pas être relâchées involontairement, par exemple si un employé heurtait la plate-forme de travail avec un objet lourd ou entrait accidentellement en contact avec la poignée de commande. L'élément de commande et le frein sont connectés via un câble Bowden, qui est protégé contre les dommages par un tube en acier. La force requise pour actionner la poignée a été réglée avec une précision telle qu'il n'est pas possible de déverrouiller le verrou accidentellement.

Yves Hénoumont, Service technique de la SNCB

« TENTE Alpha safety est une solution intégrant la santé et la sécurité. »

Yves Hénoumont, Service technique de la SNCB

Sécurité au travail et ergonomie maximales

Grâce à l'Alpha safety, la santé et la sécurité dans le hall de maintenance de la SNCB ont été sensiblement améliorées. Les grandes plates-formes de maintenance peuvent être déplacées facilement, mais elles sont absolument immobiles dès que les employés relâchent la poignée de verrouillage et entrent sur la plate-forme. Même s'ils travaillent avec de l'équipement lourd, la plate-forme de maintenance reste stable, stationnaire et sûre.