Cas pratique

Une roulette inconcevable, en théorie.

En savoir plus

Imaginez un instant que vous regardez une roulette :

Elle a une certaine taille et hauteur. Cependant, cette dernière mesure dépend d'une conception générale intelligente. C'est particulièrement important dans les hôpitaux, notamment parce que des considérations de sécurité imposent que la hauteur de fixation de la roulette ne doit pas être supérieure au diamètre de la roue. Il est impossible de maintenir la taille idéale de roue tout en réduisant en même temps la hauteur. En théorie, du moins.
Mais, en réalité, nous l'avons réalisé et avons fourni à notre client Stiegelmeyer la TENTE Linea.

La situation initiale

Le groupe Stiegelmayer est spécialisé dans la manufacture de lits d'hôpitaux. Leur portefeuille inclut en complément la fourniture hospitalière. Dans les hôpitaux, c'est important de permettre une position de matelas rabaissée réglable pour améliorer la sécurité du patient. Les chutes peuvent avoir de graves conséquences, particulièrement pour les personnes d'un certain âge. Ainsi, pour réduire le risque de blessure, les hôpitaux privilégient les lits dont les sommiers peuvent être rabaissés à une très faible hauteur.

C'est la hauteur totale qui compte

La moitié des patients hospitalisés ont plus de 65 ans. On doit s'attendre à ce que cette tendance continue d'augmenter au vu des changements démographiques. Ce qui fait de la prévention des chutes un facteur crucial dans la conception des lits. Stiegelmeyer a développé le lit hospitalier Puro qui permet au personnel soignant de rabaisser le sommier à une hauteur particulièrement basse. Les roulettes intégrées à ce lit contribuent résolument à en abaisser la hauteur.

Notre solution de mobilité intelligente

Nous sommes un partenaire fiable de Stiegelmeyer depuis plus de 60 ans. En plus de cela, nous avons aussi été capables de livrer la solution idéale dans le cas du lit hospitalier Puro : la roulette pour lit d'hôpital Linea. Sa fonction remarquable est sa fixation à peine plus haute que le diamètre de la roue. Avec un diamètre de 125 millimètres, la hauteur totale de la roulette est de seulement 130 mm.

La sécurité était l'un des facteurs déterminants en développant la roulette Linea. Il était tout aussi important pour nos ingénieurs de prendre en compte tout l'environnement hospitalier dans son ensemble et de se focaliser sur tous les facteurs importants. Cela incluait le design, les aspects hygiéniques, le niveau sonore et les caractéristiques de roulage. Cela a conduit à utiliser deux roulements à billes de précision pour permettre à la roulette de pivoter particulièrement facilement. Le mécanisme de blocage centralisé ne nécessite également aucune maintenance.

Quand on en vient à l'apparence, le choix des couleurs de la roulette peut être adapté aux composants adjacents et aux cadres de lits. Le pare-fils offre de nombreuses options pour personnaliser la roulette. Les surfaces lisses empêchent les poussières de s'accrocher et sont faciles à nettoyer. Aussi, parce qu'un hôpital est avant tout un lieu pour le repos et la relaxation, le mécanisme de verrouillage et déverrouillage de la roulette est bien plus silencieux que les produits conventionnels.

Nos deux entreprises familiales travaillent main dans la main depuis presque 50 ans maintenant. Cela parle de lui-même.

Georgios Kampisiulis Kemmler, Directeur Général, and Anja Kemmler, actionnaire du groupe Stiegelmeyer

Sécurité améliorée

Grâce à la roulette Linea la sécurité des patients dans les hôpitaux peut-être améliorée de manière significative. Sa hauteur totale minime confère au personnel soignant la possibilité d'ajuster la hauteur du sommier jusqu'à seulement 28 centimètres du sol. Ainsi la roulette jumelée Linea contribue considérablement à la réduction du risque de blessure dans les hôpitaux.

Cette solution intelligente assure aussi que les caractéristiques de roulage soient convaincantes sur toute la ligne. La roulette offre la même capacité de charge que les roulettes avec une hauteur totale supérieure et franchissent tout aussi bien et sans effort les seuils et les sols irréguliers. Elle répond aussi aux plus hauts standards d'hygiène, excelle particulièrement dans les opérations directes, et prouve sa vraie grandeur avec sa faible hauteur totale.

Contact

Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?

Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !

* champ requis

Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.

E.G. Kistenmacher & Co.

Allemagne

Phone: +49 40 236 985 0

Fax: +49 40 236 985 10

Email: frank.dreyer@kistenmacher.de