Cas pratique
Emissions de bruit divisées par deux avec la même capacité de charge
Le développement et la production de solutions logistiques efficaces pour le commerce et l'industrie est la marque de fabrique de GEBHARDT Logistic Solutions GmbH. Cette entreprise familiale est gérée avec succès depuis plus de 65 ans et est maintenant dans sa sixième génération. GEBHARDT emploie environ 500 personnes dans le monde sur cinq sites de production et s'est imposé comme le référent sur le marché des solutions de transport et stockage.
Grâce aux roues Duratech silent, le niveau sonore des roll conteneurs chargés a pu être réduit de dix décibels, ce qui revient à réduire le bruit perçu de moitié.
La capacité de charge, qui est identique à celle des roues conventionelles, n'a absolument pas été impactée. L'astuce : notre Duratech silent est une roue hybride. Elle est composée d'un corps de roue et d'un bandage en polyamide avec un anneau en caoutchouc élastique intercalé entre les deux.
Cela nous permet de combiner les avantages d'un bandage dur avec ceux d'une roue souple. La combinaison des deux plastiques confère des propriétés d'amortissement optimales et réduit ainsi significativement les émissions de bruit.
Cela a aussi convaincu les clients de l'expert de la logistique. La compagnie de commerce de gros Transgourmet, par exemple, mentionne la livraison à faible nuisance sonore des biens dans sa brochure de présentation commerciale et l'utilise comme un gage de qualité. Mais notre coopération avec GEBHARDT ne s'arrête pas uniquement aux bruits de roulage.
Bien sûr, nous avons étudié les challenges de la logistique dans leur globalité et avec notre roue Duratech silent nous avons aussi marqué des points en ce qui concerne la stabilité. En effet, le spécialiste des solutions logistiques met ses produits à l'épreuve pour répondre aux conditions réelles d'utilisation. Il effectue donc des tests intensifs : les palettes fortement chargées surmontent des seuils et des obstacles. Les chariots élévateurs les heurtent. Les roues doivent donc résister au chaud et froid, à la poussière, à l'eau de pluie et ne doivent montrer aucun signe de faiblesse même dans la neige. Nos roues Duratech silent ont passé tous ces tests.
Norbert Götz, responsable des achats chez GEBHARDT Logistic Solutions GmbH
La roue Duratech silent a une durée de vie deux fois plus élevée que les roulettes conventionnelles qui sont utilisées deux ans en moyenne. En comparaison, la roue Duratech silent est souvent utilisée plus de cinq ans.
Cela permet de réduire les coûts d'achat et de maintenance. C'est aussi une des principales raisons pour lesquelles GEBHARDT compte sur une coopération à long terme avec notre société.
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de