La referencia del cliente
Desarrollo de ruido reducido a la mitad – y con la misma capacidad de carga
Developing and producing efficient logistic solutions for trade and industry are the hallmarks of GEBHARDT Logistic Solutions GmbH. The company is successfully managed as a family business in its sixth generation now and can look back on a more than 185-year history steeped in tradition. GEBHARDT employs around 500 people worldwide at five production sites and has established itself as the market leader in warehousing and transport solutions.
Cuando se trata de entregar en supermercados, hoteles o restaurantes y transportar mercancías en áreas residenciales, los contenedores móviles no solo tienen que soportar mucho, sino que también deben ser lo más silenciosos posible. No importa si están vacías o cargadas y se mueven sobre superficies irregulares. Especialmente con entregas nocturnas y en las primeras horas de la mañana, los ruidos de manejo a menudo conducen a molestias cargadas de conflictos.
Pero el ruido no solo molesta, también tiene un impacto perjudicial para la salud de los residentes y empleados: Un nivel de ruido de más de 50 decibeles ya aumenta el riesgo de hipertensión arterial y problemas cardiovasculares. enfermo. Por lo tanto, la reducción de ruido juega un papel importante para GEBHARDT y la compañía toma varias medidas para evitarlos. Comenzando con el aislamiento y la suspensión de la placa base del contenedor, a través del uso de una película estirable al unir los productos a transportar, a través de ruedas de bajo ruido de nosotros.
Gracias a ellos, el nivel de ruido de un contenedor de rollo cargado puede reducirse en diez decibelios notables, lo que se percibe como reducir a la mitad el volumen. La carga, que es idéntica a la de las bicicletas convencionales, no se vio afectada por esto. Lo más destacado: nuestra Syntech es una bicicleta híbrida. El centro de la rueda y el revestimiento de la rueda están hechos de poliamida; el núcleo está hecho de goma sólida elástica
Combinamos las ventajas de una banda de rodadura dura con las fuerzas de una rueda blanda. La combinación de los dos plásticos conduce a propiedades de amortiguación óptimas y, por lo tanto, a un nivel de ruido significativamente reducido. Esto también convenció a los clientes del experto en logística.
La empresa mayorista Transgourmet menciona la entrega de bajo ruido en su folleto de sostenibilidad y lo destaca como una calidad especial. Pero los ruidos corrientes no fueron el único foco en nuestra cooperación con GEBHARDT.
Por supuesto, tomamos una visión holística de los desafíos en logística y también obtuvimos puntos en todos los ámbitos en términos de estabilidad con las ruedas Syntech. Finalmente, el especialista en soluciones logísticas pone a prueba sus productos y las pruebas del mundo real se llevan a cabo en extensas pruebas: los palets de rodillos con mucha carga superan los umbrales y obstáculos. Son abordados por carretillas elevadoras. Las bicicletas tienen que soportar el frío y el calor, desafían la suciedad y el agua de lluvia y no muestran debilidades incluso en la nieve. Nuestras bicicletas Syntech han pasado todas estas pruebas.
Norbert Götz, Gerente de Compras de GEBHARDT Logistic Solutions GmbH
En comparación con los rodillos de carga dura que han estado en uso durante un promedio de dos años, la rueda Syntech impresiona con un tiempo de ejecución que es más del doble. A menudo se usa hasta por cinco años.
Esto ahorra costos tanto en compras como en mantenimiento, y es otra razón clave por la cual GEBHARDT depende de la cooperación a largo plazo con nuestra empresa.
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
España
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com