Caso práctico

Menos es más – un mayor número de ventajas.

Leer más

Cualquiera que produzca 90,000 camas de hospital por año y las entregue a 100 países necesita poder confiar en una cosa: máxima eficiencia.

Por esta misma razón, suministramos a nuestro cliente LINET una solución en términos de almacenamiento, compromiso de capital y costos a través de nuestra entrega justo a tiempo en su base en la República Checa. & nbsp; Una bonificación en flexibilidad, rentabilidad y productividad.

La situación de partida

La multinacional LINET Group SE produce camas innovadoras para clínicas y hospitales y ofrece además una amplia gama de productos de sistemas terapéuticos y muebles médicos para hospitales y residencias. LINET adquiere exclusivamente de TENTE las ruedas para los numerosos productos que se fabrican en la planta de la República Checa.

Producción en serie y lotes pequeños

LINET tiene una estrategia clara de producción y tiene como objetivo evitar los tiempos de almacenamiento largos. Por lo tanto, la compañía utiliza el sistema de gestión Kanban para controlar sus procesos. Esto permite la flexibilidad de poder producir el número pedido por el cliente en cualquier caso - un proceso en el que los pasos individuales se coordinan en un flujo continuo sin retrasos. Para adaptarse a esta secuencia, LINET se debe suministrar solo con las ruedas que realmente se necesitan.

Dada la gran variedad de camas de hospital, sillones y mesitas auxiliares, así como los tamaños de lote de producción enormemente diferentes, esto no es ninguna hazaña, pero no una que nos pueda causar dificultades.

 

Nuestra solución inteligente de movilidad

Hemos estado trabajando en estrecha colaboración con LINET desde 1992. Nuestros empleados en la República Checa están vinculados al sistema de control de inventario de LINET para que se puedan mejorar los procesos de producción del fabricante de la cama. Por lo tanto, podemos hacer un seguimiento de qué Actualmente, se están retirando las ruedas y se están utilizando en la producción. Nuestro equipo comprueba qué productos específicos han salido del depósito de LINET todos los días y deben reabastecerse, reconociendo los requisitos hasta el último detalle.

¿Qué tipos de ruedas necesitan? ¿Cuál es la especificación de diseño? ¿Qué tamaño, color y material se requiere?

Tenemos la posibilidad de responder a la demanda y podemos garantizar una entrega rápida, incluso en grandes cantidades. LINET también se beneficia de otra ventaja de la estrecha relación de trabajo. En forma de datos fiables para la planificación, porque tenemos los medios para pronosticar la cantidad precisa de ruedas que requerirá LINET cada año, en todos los segmentos, por ello podemos gestionar nuestras operaciones de producción, montaje y almacenamiento en consecuencia.

Naturalmente, nuestro compromiso con la diversidad de productos producidos por el fabricante de la cama no se limita a la logística. La variedad de nuestros productos es igualmente impresionante.

Por lo tanto, podemos ofrecer a la empresa una amplia variedad de ruedas con la capacidad de proporcionar la solución adecuada para todos los requisitos en el mercado médico, en el tamaño adecuado y con las características adecuadas.

TENTE no sólo nos ofrece los productos adecuados, sino que nos los envía siempre también just-in-time.

Zbyněk Frolík, CEO y fundador del grupo LINET SE

Más productividad, menores costos

Los plazos de entrega y las existencias de materiales se mantienen al mínimo gracias a las entregas just-in-time. Además, LINET no necesita desplegar personal para el inventario de suministros, sino solo para las entradas de mercancías entrantes. Este enfoque aporta un aumento significativo en la eficiencia del proceso. La compañía tiene mucho menos capital inmovilizado y ahorra en la administración de existencias y en los costos de personal.

También se minimiza el tiempo dedicado al procesamiento de órdenes de compra.

Disfrutamos de una relación comercial basada en la confianza y, por lo tanto, LINET disfruta del beneficio de una mejor productividad como se refleja en un proceso de fabricación extremadamente eficiente.

 

Descargas relacionadas

PDF

Descargas relacionadas

Download

Nuestras soluciones

Soluciones para la optimización de la logística

Sencillamente más rápido: Intercambio electrónico de datos

El suelo como desafío: Factores funcionales de influencia