Caso práctico

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.

Leer más

Queremos presentarle una cifra: 11.000.000. ¿Qué representa?

La cantidad de litros de queroseno que una importante aerolínea alemana ahorra cada año con la ayuda de TENTE Aviana light. Esta rueda reduce el peso de los carros de servicio y, por lo tanto, garantiza una reducción en el consumo de combustible. Ahora tenemos otro número para usted: 28,000 toneladas. Esto representa la reducción lograda en las emisiones de carbono gracias a la disminución en el consumo de queroseno y demuestra que una solución inteligente realmente puede dar alas a la protección del medio ambiente.

El punto de partida

En la aviación, la construcción ligera juega un papel decisivo, tanto en el transporte de pasajeros como en la logística.

Especialmente cuando se trata de una actitud responsable hacia el medio ambiente.

 

Cada kilogramo que una importante aerolínea puede ahorrar en su flota ahorra 31.000 litros de queroseno por año y por lo tanto evita alrededor de 78,000 kilogramos de emisiones de CO2. Por lo tanto, las empresas están constantemente buscando nuevos ahorros potenciales, así como socios que sepan  cómo lograrlos.

El carro de servicio - un gran desafío.

Los carros de servicio se han convertido en una característica indispensable en los aviones. Se utilizan para guardar bocadillos, bebidas y artículos de consumo, así como para maniobrarlos a través de los pasillos.

SPIRIANT GmbH produce tales soluciones y decidió poner a prueba sus carros. El objetivo: modelos más ligeros  cuyo peso reducido ayude a reducir el combustible de los aviones y las emisiones de CO2. Con esto en mente, la compañía contactó con TENTE y preguntó si podríamos ajustar los nuevos carros de servicio con ruedas adecuadas. Nuestra respuesta? ¡Con mucho gusto!

Nuestra inteligente solución de movilidad

Ya habíamos desarrollado una rueda impresionante-mente baja en el cambio de milenio: la TENTE Aviana.

Así que, en estrecha colaboración con SPIRIANT GmbH y una aerolínea alemana líder, nos propusimos hacer que la rueda fuera  aún mejor para su uso en flotas de aviones. La rueda, el soporte y los rodamientos se modificaron con material sintético ultraligero, mientras que se introdujo aluminio  para las fijaciones. El resultado: la  TENTE Aviana light de 0,35 kilogramos. Sin embargo, lograr un peso mínimo era solo uno de nuestros puntos de enfoque. Nuestros ingenieros consideraron esencial abordar el desafío de

Un punto de vista holístico. Dado que los altos estándares de higiene, estabilidad, seguridad y diseño también se tuvieron que cumplir. El material sintético utilizado para fabricar el soporte de la rueda, por ejemplo, es particularmente estable, pero aún así garantiza un alto grado de flexibilidad. Los contornos del soporte se diseñaron para permitir la maniobrabilidad sin esfuerzo en la cocina de servicio y los pasillos estrechos del avión.

Nuestros ingenieros también diseñaron el sistema de bloqueo de la rueda con las operaciones de vuelo en mente, por lo que el carro se mantiene firme y seguro incluso en turbulencias y al subir y bajar. Por supuesto, tampoco dejamos nada que desear con respecto al diseño corporativo. También suministramos la  TENTE Aviana light en los colores corporativos típicos de la principal aerolínea alemana.

TENTE ha aprovechado al máximo todas las posibilidades para lograr una reducción de peso.

Joachim Fröschle, SPIRIANT GmbH, miembro del Grupo LSG

Menor consumo de queroseno y reducción considerable de las emisiones de CO2.

Con nuestra solución inteligente, pudimos mejorar la movilidad del carro de servicio

"Con nuestra solución inteligente, pudimos mejorar la movilidad del carro de servicio. La TENTE Aviana light garantiza una excelente estabilidad, una maniobrabilidad sin esfuerzo y un peso impresionantemente bajo.

La aerolínea alemana se beneficia de un ahorro de 1,3 kg por juego de ruedas y carro de servicio. Sin embargo, lo que es sorprendente es que una pequeña rueda pueda influir positivamente en el resultado general del informe de sostenibilidad de uno de los grupos de aviación más grandes del mundo ".

 

Mientras tanto, la aerolínea alemana cuenta con 30,000 de los nuevos carros de servicio ultraligeros equipados con la  TENTE Aviana light.
Las ruedas ahorran a la compañía 11 millones de litros de queroseno por año y protegen el medio ambiente con una reducción de 28 millones de kilogramos de CO2.

 

 

Descargas relacionadas

PDF

Descargas relacionadas

Download

Nuestras soluciones

Reducción de ruidos para una mayor calidad de vida

Case study

Halved noise emissions - with the same load-carrying capacity

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.