Nos enorgullece ser pioneros y liderar la creación de una gama de productos de ruedas compuesta en un 98% por biomasa. Este esfuerzo innovador nos permite reducir nuestra huella de carbono en un impresionante 60%. Más allá de la protección del medio ambiente, damos prioridad al mantenimiento de una calidad de producto excepcional. Nuestros productos están diseñados para resistir el paso del tiempo y contribuir de forma significativa a la causa de la sostenibilidad industrial.
Nuestro compromiso con la calidad sostenible se extiende a nuestros procesos de producción. Empleamos la eficiencia como principio rector, mitigando así el despilfarro y reduciendo el consumo de energía. Nuestra red mundial de filiales también ha adoptado iniciativas ecológicas, como demuestra la instalación generalizada de paneles solares en Estados Unidos, Dinamarca y Sudáfrica, a la que seguirán otros países. Por ejemplo, en el campus de TENTE International, los paneles solares alimentan todas las estaciones de carga de vehículos y representan un 50% del consumo eléctrico del campus.
En TENTE, la protección del medio ambiente es un imperativo compartido. Estamos decididos a sentar un precedente, dejando una huella verde duradera en nuestro precioso planeta. Aunque no todas las soluciones que prevemos están en uso o se han inventado hoy en día, nuestro objetivo general es introducir continuamente nuevos materiales y tecnologías que amplíen nuestro compromiso con la preservación del medio ambiente.
Esté atento a las próximas iniciativas.