Hacer frente al riesgo: Seguridad laboral integrada

Leer más


La prevención efectiva de accidentes no es simplemente el resultado de las normas de salud y seguridad prescritas y los requisitas legales. En la prácitca, la seguridad en el trabajo es una expresión de responsabilidad social y, al mismo tiempo, un importante factor de éxito para las empresas. La salud, el bienestar físico y la inestimable sensación de estar en bueans manos aseguran satisfacción, bajas tasas de enfermedad y un alto nivel de compromiso. La seguridad laboral no debe verse solo como un requisito, sino como la base de la cultura corporativa. La tendencia de esta área es, por lo tanto, hacia una cultura corporativa. La tendencia en esta área es, por lo tanto, hacia una cultura de seguridad proactiva y alejada del enfoque reactivo, es decir, meramente reaccionando a los accidentes.

Proactivo significa que se corrigen, rastrean y eliminan los riesgos potenciales por adelantado. Este método es de gran importancia, especialmente en lo que respecta a la movilidad porque dondequiera que las masas estén en movimiento pueden surgir situaciones peligrosas que deben evitarse. Esto es exactamente por lo que siempre tenemos en mente: la protección del cuerpo contra las masas en movimiento, el bienestar físico al maniobrar carros de transporte muy cargados y el bloqueo seguro de las ruedas. Lo apoyamos con una amplia variedad de soluciones inteligentes para una amplia gama de aplicaciones.

Empezando con nuestros protectors de pies flexibles y nuestras ruedas con propiedades absorventes de golpes especialmente buenas hasta nuestra Levian Scan antimagnética, que permite un trabajo seguro en áreas de MRI. Además de eso, nuestra Linea, con su bloqueo sofisticado, también mejora la salud y la seguridad en el trabajo. Nuestra solución e-lock incluso tiene un sistema de bloqueo eléctrico, elevando la seguridad laboral a un nivel completamente nuevo. Si usted también se enfrenta al desafío de hacer que la movilidad sea más segura, estaremos encantados de apoyarlo, simplemente llámenos.

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

TENTE-ROLLEN GMBH

Herrlinghausen 75

42929 Wermelskirchen

Alemania

Phone: +49 2196 99-0

Fax: +49 2196 99-221

Email: info.de@tente.com