Caso práctico

Un sistema de cambio con una importante tarea: El aumento de la productividad

Leer más

Los japoneses duermen tradicionalmente en un FUTON Matt en el suelo

Una posición baja para dormir es característica de la cultura japonesa. Ello influye en las camas de hospital y representa un desafío especial para el diseño de las misma, sobre todo en relación a los sistemas de frenado. Por ello, para PARAMOUNT BED, nuestro cliente japonés, hemos desarrollado una solución se sistema individual que supera ambos desafíos y que de paso mejora las secuencias de trabajo.

 

La situación de partida

El fabricante japonés de camas hospitalarias PARAMOUNT BED Co., Ltd. tiene una larga tradición de más de 70 años en los negocios y ha establecido su posición como líder del mercado en Asia.

 

La compañía se basa en tecnologías avanzadas, desarrolla productos médicos de última generación y abastece a 90 países en todo el mundo.

 

Requerimientos especiales a las camas de hospital

Existen diferencias entre hospitales en todo el mundo. En Europa y América del Norte, los pasillos y las salas son amplios y espaciosos, las camas tienden a ser más grandes que en Asia. En contraste, las camas de hospital en Asia son compactas, baja en altura en comparación, deben ser fácil y seguras de maniobrar dentro del poco espacio disponible.

 

Siempre nos esforzamos por encontrar la solución adecuada para cumplir con los diversos requisitos de los mercados internacionales. Nuestro cliente PARAMOUNT BED no fue una excepción cuando necesitaban un sistema especialmente adaptado.

 

Nuestra solución inteligente de movilidad

Las camas de hospital modernas están equipadas con un sistema de freno central. Este sistema permite a los cuidadores accionar el freno de las ruedas por medio de un pedal. Un sistema mecánico de cambio hace que la cama permanezca segura y estable con el freno accionado.

Para PARAMOUNT BED hemos adaptado el sistema de cambio existente. Lo hemos seguido optimizando en correspondencia con las condiciones marco específicas de los hospitales japoneses, y destaca por un juego mutuo perfecto entre las fuerzas de cambio. El pedal del freno se encuentra a la altura de las ruedas. Los cuidadores pueden accionarlo sin esfuerzo alguno con el pie incluso en la posición de reposo más baja.

Si la palanca se acciona o se libera, la distancia que recorre está determinada por la longitud de la palanca y del ángulo de conmutación. El personal de enfermería usa la palanca para aplicar el freno, operar el bloqueo direccional y liberar las ruedas .

 

Por lo tanto, hay tres posiciones de conmutación, cada una de las cuales requiere suficiente espacio para que el sistema de frenado funcione de forma segura. Nuestro sistema para PARAMOUNT BED no tiene bloqueo direccional por lo que solo tiene dos posiciones de conmutación y un ángulo de conmutación muy por debajo de 30 grados. Esto le da al fabricante de la cama de hospital valiosos centímetros adicionales para poder bajar la cama a una altura de solo 20 centímetros.

 

En el curso de nuestra estrecha colaboración realizamos aún más mejoras y perfeccionamos la aplicación general, pasando de un mecanismo de bloqueo de fricción a un sistema con dientes que se entrelazan y hacen posible la acción de frenado con mucho menos esfuerzo.

 

El desafío en el diseño de la solución no debe subestimarse. Por un lado, nuestros ingenieros tuvieron que lograr fuerzas de actuación suaves en ambas direcciones de conmutación.

Por otro lado, tenían que garantizar que la palanca permaneciera fija en la posición liberada para evitar la activación involuntaria de la operación de conmutación incluso ante obstáculos.

La solución de TENTE nos ofrece un sistema de cambio de alta precisión que ha superado nuestras expectativas.

Kyosuke Kimura, Presidente y CEO de PARAMOUNT BED

Características de funcionamiento mejoradas y mayor productividad

El sistema de frenado adaptado tiene muchas ventajas diferentes

Gracias al ángulo de conmutación reducido, PARAMOUNT BED puede usar ruedas más grandes, lo que significa un funcionamiento mejorado. También debido al diseño sofisticado de nuestra solución, todavía es posible bajar la cama tan abajo como antes. La compañía cuenta con un sistema global perfecto que garantiza la máxima seguridad y reduce la complejidad y el esfuerzo, optimizando así los procesos de trabajo.

Otra ventaja significativa para el líder del mercado asiático es nuestra presencia internacional con servicio directo proporcionado por nuestra filial TENTE Japan, que tiene su sede en Tokio.

 

Descargas relacionadas

PDF

Descargas relacionadas

Descargar
Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

TENTE-ROLLEN GMBH

Herrlinghausen 75

42929 Wermelskirchen

Alemania

Phone: +49 2196 99-0

Fax: +49 2196 99-221

Email: info.de@tente.com