Kundenreferenz
Einfach und sicher kommissionieren damit das Band gut rollt
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kommissionierung der Motorenteile schieben vier bis acht Wagen eng hintereinander auf einer kreisförmigen Runde, scannen ihren Auftrag ein, nehmen die passenden Teile aus Kisten und laden dann diese auf speziell angepasste Wagen. Das ist ein Stop-and-go-Prozess, bei denen die Mitarbeiter ihre Wagen kurz anhalten müssen, um zu scannen und das passende Teil auf den Wagen zu legen. Zudem müssen sie zügig arbeiten, damit sie die hinter ihnen kommenden Mitarbeiter nicht behindern.
Die NoBa Solution GmbH schaute sich diesen Prozess genau an und analysierte die Arbeitsabläufe über eine App. Die staatlich geprüften Sicherheitsfachkräfte stellten dabei fest, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Werks häufig ihre Kommissionierwagen mit dem Oberschenkel anschieben müssen, weil die Wiederholung der Bewegung viel Kraft verlangt, obgleich die beladenen Wagen zumeist nur circa 100 Kilogramm wiegen.
Zudem mussten sie sich immer wieder bücken und zur Seite greifen, um Teile aufnehmen zu können. Zwei Aufgaben ergaben sich daraus für die NoBa Solution GmbH: Die Kommissionierwagen sollten einen elektrischen Antrieb erhalten und die Ablageebenen für die Motorenteile automatisch auf die passende Höhe für die jeweiligen Mitarbeiter zu stellen sein. Zugleich sollte die Arbeitssicherheit oberste Priorität haben und die NoBa Solution GmbH wollte die bisherigen Kommissionierwagen nutzen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Kundens in gewohnter Weise arbeiten können.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Motorenwerks sollen ihre Kommissionierwagen schnell schieben und wieder abbremsen können. Zugleich sollte der Antrieb einfach zu handhaben und zu warten sein. Die NoBa Solution GmbH nutzt dafür das E-Drive-System der TENTE-Rollen GmbH. Die Handsteuerung ist mit einer Hand einfach zu bedienen. Die andere kann für die Bedienung des Scanners oder des iPads zur Kommissionierung eingesetzt werden.
NoBa Solution drosselte das Tempo des E-Drive-Systems von TENTE auf vier Kilometer pro Stunde, damit der Wagen, selbst falls ein Mitarbeiter auf den vorderen auffährt, ohne jegliche Bremse stoppt und keine Verletzungen hervorruft. Ein Fußschutz vor den Rollen sorgt dafür, dass es auch hier zu keinen Unfällen kommt.
Florian Bauer, Gesellschafter und Geschäftsführer der NoBa Solution GmbH
Durch die Ausstattung der Kommissionierwagen mit dem E-Drive von TENTE und auf die Körpergröße automatisch anpassbare Ablageflächen können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Motorenwerks ihre Wagen jetzt leicht anschieben und abbremsen und müssen sich für das Beladen der Teile nicht mehr bücken.
So ist ein ergonomischer Arbeitsprozess entwickelt worden, durch den die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter erhalten bleibt.
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com