Una font d’inspiració dels mercats

Llegir més


La nostra empresa marca noves tendències amb idees innovadores que obren un ventall de noves possibilitats als mercats i que presenten uns avantatges valuosos. Per exemple, l’Aviana light, que ha sabut extreure el màxim potencial al plàstic i ha fixat noves bases en la construcció lleugera a l’aeronàutica. Amb la creació d’Integral, hem definit els paràmetres del sector mèdic, amb una roda de disseny atractiu i una resistència extraordinària contra les càrregues per impacte, que combina amb una vida útil prolongada i més seguretat.

La nostra roda per a llits d’hospital Linea safety va despertar una petita revolució. La roda es caracteritza per una alçada de construcció mínima, que permet baixar la superfície del llit fins a uns límits fins ara desconeguts, i que ofereix un plus de seguretat notable. Una altra creació que ha marcat tendència és el nostre sistema de fixació sense eines. Les rodes es munten amb una connexió d’endoll molt econòmica i ràpida. Res d’unions empernades que requereixen temps. La Levina scan, sense components metàl·lics, ha obert un món de possibilitats. Tots els components de la roda són 100 % de plàstic i compleixen els requisits de seguretat més estrictes, propis de sales de tomografia per ressonància magnètica, centres de recerca i dispositius de seguretat als aeroports. Amb l’E-Drive hem creat una solució intel·ligent per a la logística i el transport. El nostre mòdul de rodes integrable simplifica notablement el desplaçament de càrregues mitjançant un accionament elèctric.

Per descomptat, li proporcionarem solucions de mobilitat personalitzades. Creacions com, per exemple, les rodes de direcció amb funció d’orientació automàtica, que comporten un estalvi de temps enorme i una major eficiència, així com processos logístics millorats.

Contacte

¿Està interessat en solucions individualitzades?

Parli amb nosaltres - encantats d'aconsellar-lo

* Camp obligatori

Solucions per a requisits individualitzats. No dubti en contactar-nos directament.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

Espanya

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tenteruedas@tente.com