Estudis de cas

La prova de com una roda innovadora pot millorar notablement per si sola la logística

Llegir més

En tots els comerços, cada centímetre compta.

Els propietaris de comerços cerquen solucions més compactes per estalviar espai i treball, com la roda especial que vam desenvolupar per a CHEP, un client que fabrica plataformes amb rodes. El sistema funciona amb una roda de direcció que s’orienta de forma automàtica i que no només facilita l’apilament dels portadors de càrregues, sinó que, per damunt de tot, incrementa la flexibilitat i l'eficiència del dia a dia del seu establiment comercial.

 

Una mica de context

CHEP és una empresa internacional de solucions de la cadena de subministrament per a béns de consum, productes frescs, begudes, fabricació i comerç al detall. Actualment, està present en 60 països. La àmplia gamma de productes de l'empresa inclou des de portadors de càrrega per a la logística i l’empresa, fins a prestacions de serveis per a optimitzar el rendiment i reduir riscs, així com millorar els objectius de sostenibilitat ecològica.

CHEP compta amb 12.500 empleats i uns 300 milions de plataformes reutilitzables (palets i contenidors). L'empresa gaudeix d’una cobertura transversal del mercat i d’un valor afegit destacable, amb més de 500.000 punts de contacte que donen servei a marques de renom com Procter & Gamble, Sysco, Kellogg’s i Nestlé. CHEP forma part del grup Brambles, el mateix al qual pertany IFCO, el proveïdor líder a nivell mundial de contenidors de plàstic reutilitzables (Reusable Plastic Containers, en anglès) per a productes frescs, i altres empreses de serveis especialitzades en la logística de contenidors per a la indústria automobilística.

Optimització de processos per al comerç al detall

Cada vegada són més els clients que a l’hora de comprar les queviures aposten per comerciants detallistes a prop d’on viuen, en detriment de les grans superfícies als afores de la ciutat. Tanmateix, les superfícies de venda i emmagatzematge d'aquests establiments són tan reduïdes que l’ús de carretons elevadors o europalets no és factible. Per aquesta raó, CHEP va desenvolupar l’anomenada Dolly, un quart de palet amb rodes ideal per a les limitacions d'espai dels petits comerços d’alimentació i que permet optimitzar els processos logístics interns.

Gràcies al seu disseny intel·ligent, Dolly ofereix un moviment molt senzill de les mercaderies en passadissos estrets, a més de permetre una presentació flexible i una reposició ràpida al punt de venda. Per completar la seva solució de reposició i presentació, CHEP necessitava unes rodes silencioses, amb un maneig segur i senzill, i que permetessin apilar les plataformes de forma ràpida i estable després de l’ús. Aquestes eren les prioritats del líder de mercat mundial. L'emmagatzematge, el subministrament i la recollida de milions de palets arreu del món és tot un repte logístic que ha de funcionar a la perfecció. Nosaltres ho fem possible.

La nostra solució de mobilitat intel·ligent

El primer que vam pensar va ser que el quart de palet requeria un sistema integral a base de dues rodes de direcció i dues rodes fixes. I, a continuació, ens vam dir que una roda de direcció convencional es gira quan s’eleva, fet que pot dificultar l'apilament de palets amb rodes. En aquest cas, els empleats de la botiga haurien de rectificar a mà l’orientació de les rodes de cada palet. A més, es correria el risc d’apilar els palets amb rodes en diagonal, una situació que generaria un risc d’accidents elevat. Per això, els nostres enginyers van desenvolupar una construcció especial amb ressorts integrats. Els ressorts asseguren que, després de cada moviment, les rodes tornin automàticament a una posició recta.

A la fase següent, vam treballar conjuntament amb CHEP per acordar una fixació de les rodes a les plataformes de tal manera que permetessin un apilament sense obstacles. A més, el bloqueig de la direcció d’una de les dues rodes de direcció impedeix que els treballadors moguin el palet de forma involuntària, un fet que implicaria un risc d'accidents elevat. Per a nosaltres, era imprescindible no perdre de vista el següent: Com podem garantir l’ús més intuïtiu per a l’usuari? I com podem millorar la funció d’orientació per tal de facilitar la feina? La resposta la vam trobar en l'assignació de colors. Les rodes fixes incorporen rutlles de color gris, mentre que les rodes de direcció presenten una rutlla blava. Un sistema intuïtiu per a l’usuari que evita confusions i garanteix una orientació ràpida.

En la fase de desenvolupament d'aquestes rodes, ens vam fixar en les condicions d’ús tant dins com fora de l’establiment comercial. Al capdavall, les plataformes arriben a l’establiment en camió, es descarreguen i d’allà es desplacen sobre rodes per la vorera de matinada. Per tant, aïllar el soroll era fonamental. Som fabricants de rodes silencioses i, com a tals, vam saber dominar aquest repte amb desimboltura.


L’estreta col·laboració amb TENTE ha incrementat considerablement el grau d’innovació de les nostres plataformes amb rodes CHEP. Els nostres clients gaudeixen d’una solució senzilla i eficaç que permet reduir els costs de disposició i augmentar clarament la seguretat i el volum de vendes al punt de venda, sobretot, als establiments de comerç de proximitat amb restriccions d'espai.

Daniel López Uran, director de gestió de productes i innovació de CHEP Europe

Les nostres solucions

El terra com a repte: factors d’influència funcionals

Simplement més ràpid: intercanvi de dades electrònic

Quina força es necessita per moure 150 quilos? Cap.

Contacte

¿Està interessat en solucions individualitzades?

Parli amb nosaltres - encantats d'aconsellar-lo

* Camp obligatori

Solucions per a requisits individualitzats. No dubti en contactar-nos directament.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

Espanya

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tenteruedas@tente.com

Registre


Clients registrats




Nous clients

Registre